Buonasera,
ho recentemente acquistato uno schermo display NHD-4.3CTP-SHIELD-L e devo collegarlo con una scheda Arduino 2560 PRO. Sono un principiante in materia e non so come fare. Qualcuno mi può aiutare anche con disegni, foto ecc. ?
Grazie
Paolo
Thank you for your inquiry Paolo,
Here’s a helpful hardware and software guide on how to install the NHD-4.3CTP-SHIELD-L:
Let me know if I can be of further assistance!
Grazie per la scheda, ma non mi è chiaro come devo fare “collegamenti fisici” tra lo schermo e la scheda MEGA 2560 PRO. Come devo collegare i PIN ?
Grazie
Are you using the Arduino A000067 Mega board?
If you are then you should be able to plug the screen right into the board by lining up the 6 pins in the middle of the board. It is hard to see in the picture but they are using a Mega.
Stai usando la scheda Mega Arduino [A000067] (A000067 Arduino | Development Boards, Kits, Programmers | DigiKey)?
Se lo sei, dovresti essere in grado di collegare lo schermo direttamente alla scheda allineando i 6 pin al centro della scheda. È difficile da vedere nella foto ma usano un Mega.
Are you using the Arduino A000067 Mega board? NO
I’m using ARDUINO MEGA 2560 PRORDUINO MEGA 2560 PRO