LEDの重要な仕様の1つは、LEDが入っているビニングです。ビニングは、LEDがその色に応じて配置されているグループとして説明できます。
Digi-Keyでは、LEDを異なる個別のビンに分けてはいません。特定のビンが必要な場合は、そのビンの在庫があるか確認依頼をすることができます。
この例では、Creeの品番 CXA2520-0000-000N00R250F-ND を使用します。
このLEDの データシート には、オーダーコードとビンコードの品番の内訳が記載されています。
ビンコードはメーカーラベルに記載されています。
この部品のビンコードは CXA2520-50F-S2-N0B-000A4 になります。
注文コードは部品番号 CXA2520-0000-000N00R250Fです。
注文コードの内訳をつぎに示します。
Series = CXA25
Performance Class = 20
Internal Code = 000-000
Vf class = N0 = 36-V class
CRI Specification = 0 = Standard CRI
Kit Code = R250F

ビンコードの内訳をつぎに示します。
Series = CXA25
Performance Class = 20
Chromaticity bin = 50F
Flux bin = S2
Vf class = N0 = 36-V class
CRI Specification = B - 70 CRI minimum
Kit Code = 000A4

ビンコード の主なパラメータは次のとおりです。
フラックス(Flux)ビン
S2

演色性(CRI)ビン
70
パラメータを一緒に表示した図は以下になります:
これは、部品が 3A0,3B0,3C0,3D0 の領域に該当することを示しています。
定義の例については、LED用語の投稿を確認してください。