EM4やMillenium SlimなどのCrouzetプログラマブルロジックコントローラ(PLC:Programmable Logic Controller)へのサーミスタの適合について、複数のお客様からお問い合わせがあります。
サーミスタの電気的接続は、EM4とMillenium Slimの関連データシートに明確に記載されています。サーミスタの選択は Crouzet-Softツールの下図に示すAPPタブの下にも明確に表示されています。このソフトウェア機能は、ユーザーインターフェースを簡素化するというCrouzetの設計方針を反映しています。これは、Arduinoの抽象化の考え方に似ており、中程度から複雑なタスクに対して早期の開発を確実にするものです。その違いは、Crouzet-Softでは、一連のブロックと接続ワイヤを使用したグラフィカルなプログラミング方法を可能にしている点です。
この記事をご覧になっている方は、NTC1、NTC2、NTC3のうち、どのタイプのサーミスタが該当するのか疑問を抱くことでしょう。
Crouzetは、3タイプのサーミスタ用に厳選されたサーミスタカーブを組み込むことにより、困難な作業を容易にしたようです。利用可能なタイプは以下のとおりです。
Crouzetのアプリケーションに他のサーミスタを代用することはできるかもしれません。しかし、 既知の精度曲線を使用したシンプルな実装を心がけるのが良いでしょう。
ご健闘をお祈りします。
APDahlen