Dielektrische Spannungs-Festigkeit (DWV - Dielectric Withstanding Voltage & Difference between the Breakdown Voltage, Dielectric Withstand Voltage and Rating Voltage )
Verbindungen, technische Tipps, Steckverbinder-Verbindungen, Verbindungen, Terminologie, Samtec Incorporated
Beitrag im Original von Barley Li am 12. August 2020

Barley_Li DigiKey Employee
Manchmal finden Sie in Steckverbinder-Testberichten, wie beispielsweise dem EXTreme Ten60Power™-Testbericht von Samtec,
eine Spezifikation namens „Dielektrische Spannungsfestigkeit”.
z.B. im Testreport zum Samtec Kabel SEAC-040-06-12.0-TU-TU:
Allgemeine Definitionen:
Durchbruchspannung (Break-Down Voltage): Die Ausfallspannung des Produkts. Es wird auch die Ausfallspannung genannt.
Dielektrische Spannungs-Festigkeit (DWV): 75% der Durchbruchsspannung. Es ist die zerstörungsfreie Spannung, mit der das Produkt getestet werden sollte. Sie wird auch als Widerstandsspannung oder Prüfspannung bezeichnet.
Nennspannung (Rating Voltage = 1/3 von DWV): Die maximale Dauerspannung, mit der das Produkt verwendet werden soll. Sie wird auch als Arbeitsspannung oder Betriebsspannung bezeichnet.
Die Dielektrische Spannungs-Festigkeit (DWV) ist das Attribut, das die Hochspannungsgrenze für ein zu bewertendes Gerät definiert, unabhängig davon, ob es sich um einen Steckverbinder, eine Buchse, ein Kabel oder eine Kabelkonfektion handelt.
Die DWV ist lediglich ein einfaches Maß für die Spannung, der das dielektrische Material in Verbindung mit dem leitfähigen Material standhalten kann, während das Gerät weiterhin wie in der Anwendung angegeben funktioniert.
Normalerweise treten bei Spannungen, die den DWV-Wert nicht überschreiten, keine Lichtbögen, Koronaentladungen, Leckströme usw. auf, die für das zu prüfende Gerät oder die Anwendung, in der es verwendet wird, schädlich wären.
Bitte beachten Sie, daß DWV nur eine angelegte Prüfspannung ist. Sie ist nicht mit der Betriebsspannung identisch. Sie können DWV als eine Art „absolute Höchstwert”-Spezifikation betrachten.