業務用洗濯機の洗濯中の槽内の温度の記録をとりたいのですが、
殺菌の効果を高めるため90℃以上に洗濯水の温度を上げます。
この商品を使ってその温度の推移の記録をとることは可能ででょうか?
この商品で不可能なら、どの商品を使えばいいのか教えていただければ
幸いです。
業務用洗濯機の洗濯中の槽内の温度の記録をとりたいのですが、
殺菌の効果を高めるため90℃以上に洗濯水の温度を上げます。
この商品を使ってその温度の推移の記録をとることは可能ででょうか?
この商品で不可能なら、どの商品を使えばいいのか教えていただければ
幸いです。
@mn3030 様
お問い合わせ、ありがとうございます。
結論をいいますと、残念ながら、Kitに付属のiButtonでは85℃以上の
環境ではお使いになれません。
本kitはデータシートによると次の製品から構成されています。
このキットではiButtonにDS1921G-F5#が使用されていますが、あいにく
この製品の最大使用温度は85℃になっています。つぎの製品ページでご確認下さい。
DS1921G-F5# Analog Devices Inc./Maxim Integrated | メモリ - モジュール、カード | DigiKey
DigiKeyで取り扱っている、100℃前後で使用できるiButtonはつぎの製品だけです。
この製品が使用できないかご検討いただけませんでしょうか。
最大使用温度は125℃になります。
メーカー品番:DS1922T-F5#
DigiKey品番:DS1922T-F5#-ND
製品ページ:DS1922T-F5# Analog Devices Inc./Maxim Integrated | メモリ - モジュール、カード | DigiKey
なお、このiButtonが付属しているKitはDigiKeyでは取り扱っておりませんので、
上記4製品を別々に購入していただくことになります。
ご参考にDigiKeyで取り扱っているiButtonは次のリストになります。
https://www.digikey.jp/short/wb22hh59
取り急ぎご回答させていただきます。
早速のご回答ありがとうございました。
早速注文させていただきました。