電源装置をテストする場合、このプロセスで使用できるいくつかの異なる負荷があります。
上図に示すB&K Precision 製品のような卓上型電子負荷がありますが、これは、多くの異なる機器の試験に対応するために、異なる負荷の大きさにダイヤルで合わせることができます。電子負荷のもう1つの利点は、標準的な電力抵抗器にない組み込まれた保護回路を持っているということです。ユーザーはまた、起動時の突入スパイク電流など、電源装置がその寿命を通して見られる様々な条件をエミュレートするためのテストシーケンスをプログラムすることができます。ユーザーは同様に、合否結果を与えるテストを設定することもできます。 もう1つの利点は、これらの装置の多くがコンピュータに接続して試験結果を記録できることです。Digi-Keyでは現在、電子負荷用にいくつかの異なるオプションを在庫しており、以下に記載しています。
https://www.digikey.jp/short/z11zhd
一定の電圧でテストする負荷を正確に知っている場合は、大きな抵抗器を使用してもかまわないかもしれません。例えば、5 V電源を2 Aの電流でテストしたいとします。オームの法則を使用して、正しい負荷をシミュレートするために2.5Ωの10 W抵抗器が使用できることを計算できるでしょう。安全のためには、抵抗器が温まって過熱しないように、10 Wよりも少し高い定格電力を使用することをお勧めします。
上記の例でこの抵抗器は10 Wの定格電力しか必要としませんので、当社のスルーホールセクションには要件を満たす抵抗器がいくつかあります。Bourns社のPWR220T-20-2R50Fがこのアプリケーションに適合します。ただし、ユーザーは方程式にヒートシンクを含める必要があります。この抵抗器が加熱されるとディレーティングされ、ケースの温度が 85℃(華氏 185度)になると、約 11 Wの電力しか扱えなくなります。ケースを冷やしておけば、20 Wまで連続して扱うことができます。
このスルーホール抵抗器のセクションは https://www.digikey.jp/short/z141c1にあります。
スルーホールセクションで必要とされる要件を満たす定格の抵抗器がない場合、次に私が探すのはシャーシマウント抵抗器セクションです。シャーシマウント抵抗器はここにあります。 https://www.digikey.jp/short/z1418b このセクションでは、より高い定格電力の抵抗器を選択しています。これらの抵抗器は、定格電力が1 W未満から2500 Wまでにわたる範囲です。上記の部品、UAL50-2R5F8は、上記のアプリケーションに記載されている仕様に適合しています。この部品で注意すべきことの1つは、ヒートシンクなしでは20 Wの電力に低減されているということです。50 W定格を達成するためには、291平方インチの面積で0.059インチ厚のヒートシンクが必要です。これは大体17" x 17 "の平板になります。
設計者がヒートシンクを使用したくない場合は、フルパワー時にヒートシンクを必要としないチューブ型の電力抵抗器があります。これらのタイプの抵抗器は、ここ https://www.digikey.jp/short/z141p0 にあります。 上の例を見てみると、2.5Ωの抵抗器を探していました。現在、私がこの投稿を書いている時点では、Digi-Keyでは2.5Ωのチューブ型抵抗器を取り扱っていません。しかし、設計者は、必要な定格の2.5Ωを得るために2つの5Ω抵抗器を並列に配置して使用することができます。このため、私はOhmiteの品番 L25J5R0E を選択します。これは、5Ω、25 Wのチューブ型抵抗器で、用途に応じて完璧に動作します。
電源装置をテストする際には、電子負荷を電源装置に接続し、それからマルチメータを接続します。ユーザーは、電源に負荷をかけた状態でマルチメータで測定を行い、正しい電圧が出力され、必要な電流量を処理できることを確認することができます。