전원 공급 장치를 시험할 때, 이 과정에 사용할 수 있는 다양한 부하가 몇 가지 있습니다.
다양한 장치를 테스트할 수 있도록 다이얼을 돌려 다양한 부하 크기로 조정할 수 있는 위의 B&K Precision 제품과 같은 벤치탑 전자 부하 시험기가 있습니다. 이런 전자 부하 시험기의 또 다른 장점은 표준 전력 저항기에는 없는 보호 기능이 내장되어 있다는 점입니다. 전원을 켤 때의 돌입 전류 스파이크와 같이 전원 공급 장치가 운영되는 동안 직면할 수도 있는 다양한 조건을 재현하기 위해 사용자가 시험 순서를 프로그래밍할 수도 있습니다. 또한, 사용자는 합격/불합격 결과를 보여주도록 시험을 설정할 수도 있습니다. 또 다른 장점은 이러한 장치 중 많은 것들이 컴퓨터에 연결하여 테스트 결과를 기록할 수 있다는 것입니다. 디지키는 현재 몇몇 종류의 전자 부하 시험기 제품을 재고로 보유하고 있으며, 여기에서 확인할 수 있습니다.
특정 전압에서 테스트하려는 정확한 부하를 알고 있다면, (전력 정격이) 큰 저항을 사용하여 해결할 수 있을 것입니다. 2A를 소모할 때의 5V 전원 공급 장치를 테스트하려 한다고 가정해 보겠습니다. 옴의 법칙을 사용하면 올바른 부하의 시뮬레이션에는 2.5옴 10W 저항을 사용할 수 있다는 것을 계산할 수 있습니다. 안전하게 하려면, 저항이 따듯해 지거나 과열되지 않도록 10W보다 전력 정격이 약간 더 높은 저항을 사용하는 것이 좋습니다.
위 예시에서 이 저항은 10W의 전력 정격을 필요로 하며, 요구 사항을 충족하는 몇 가지 저항이 디지키의 스루홀 저항 카테고리에 있습니다. Bourns의 PWR220T-20-2R50F 정도면 위 예시에 적용하기 적합할 것입니다. 그러나 사용자는 방열판을 고려해야만 합니다. 저항이 열을 받으면 전력 정격은 떨어지며 섭씨 85도(화씨 185도)의 케이스 온도에서는 약 11W의 전력만 처리할 수 있습니다. 케이스를 차게 유지하는 한, 최대 20W를 지속적으로 처리할 수 있습니다.
스루홀 저항은 여기에서 확인할 수 있습니다.
스루홀 저항 카테고리에 요구 사항을 만족하는 정격의 저항이 없다면, 다음으로 살펴볼 곳은 섀시 실장 저항 카테고리입니다. 섀시 실장 저항은 여기에서 확인할 수 있습니다. 이 카테고리에서는 전력 정격이 더 높은 저항을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 저항들은 전력 정격이 1와트 미만에서 최대 2500와트까지 다양합니다. 위의 UAL50-2R5F8은 위에 언급된 예시의 사양에 부합합니다. 이 부품에서 주의할 점은 방열판이 없을 경우 전력 정격이 20와트로 감소된다는 것입니다. 50와트의 정격을 달성하기 위해서는, 두께가 0.059인치인 291제곱인치 면적의 방열판이 필요합니다. 이는 대략 17인치 x 17인치 크기의 판입니다.
설계 담당자가 방열판을 사용하고 싶지 않다면, 최대 전력에 방열판이 필요하지 않은 관형 전력 저항이라는 유형도 있습니다. 이런 유형의 저항은 여기에서 확인할 수 있습니다. 위 예시를 보면, 우리는 2.5옴 저항을 찾고 있었습니다. 이 게시글을 작성하는 현재, 디지키는 2.5옴 관형 저항을 취급하고 있지 않습니다. 그러나 두 개의 5옴 저항을 병렬로 연결하여 필요한 정격의 2.5옴을 만들 수 있습니다. 이 경우, Ohmite의 부품 번호 L25J5R0E를 선택하겠습니다. 이 저항은 위 예시에 완벽하게 적합한 5옴 25W 관형 저항입니다.
전원 공급 장치를 테스트할 때, 전자 부하를 전원 공급 장치에 연결한 다음 멀티미터를 연결합니다. 그러면 사용자는 부하가 걸린 전원 공급 장치를 멀티미터를 통해 측정하여 올바른 전압을 출력하고 있고 필요한 전류량을 처리할 수 있는지 확인할 수 있습니다.