Engineer社のPA-09を使用してJST PHシリーズハウジングのコンタクトを圧着する手動圧着手順
Digi-KeyがAdafruitの品番350で販売している圧着ツールは、20~32AWGワイヤの多くのハウジングコンタクトを圧着するのに使用できます。

これは、人気のあるシングルセルグレーリチウム「パウチ型」バッテリと当社が販売するバッテリホルダの多くで一般的に使用されている長方形コネクタハウジングであり、世界で最も広く使用されているコンタクトハウジングの1つでもあります。
この説明書はJST PHシリーズ用のものですが、多くの長方形コネクタハウジングのコンタクトは非常に類似していますので、多くのタイプのコネクタに対応できます。ただし各コンタクトの推奨ストリップ長さに注意してください。
この説明書に使用されている部品:
個人的には、プルテストに合格しない圧着ミスがある場合に備えて、常にいくつかの圧着端子を余分に購入しています。
使用ツール
Engineer社の圧着ツール 品番:PA-09 - Adafruitの品番:350
ワイヤストリッパ - Seeed Technologyの品番:404080001
オプション:
ハウジング内にコンタクトを固定するためのピンセットまたは細い先端のラジオペンチ。
ご購入の前に、PA-09圧着ツールは、これらのコンタクト用のメーカー推奨圧着ツールではないことにご注意ください。
これは非ラチェット式の手動圧着ツールで、これらのコンタクトをかなりの数組み立てる場合には、これは推奨されるオプションではありません。この種のコンタクトの圧着の反復運動は、生産量が多いと手首に負担をかけることになります。
この種のツールは、一般的に電子機器の愛好家やプロトタイピングのレベルで行われる量を圧着するために手元にあると非常に便利です。
JSTでは、長さが1.9~2.5mm(0.075~0.098インチ)の間でワイヤをストリップすることを推奨しています。この長さをわかりやすく言いますと、クォータ(米貨25セント)よりも少し厚いくらいです。
いつでも、少し長めにストリップしてから、ワイヤを希望の長さにトリミングし直してください。
次に、指で、さきほどストリップしたワイヤを緩まないようにねじってください。
圧着コンタクトのさまざまな部分の用語に慣れ親しんでみましょう。

片手にツールを持ち、もう片方の手で圧着コンタクトのワイヤバレル部を、1.4mmのクリンパ内に挿入し、ツール内でコンタクトを静かに保持します。
ワイヤバレル部のタブが圧着ツールの数字とハート型カーブに対して上向きになっていることを確認してください。

絶縁体がツールの外縁とほぼ同一平面上にあるように、圧着ツールのクリンパの内側にストリップされた撚り線を挿入し、ワイヤバレル部内で絶縁体を圧着しないように注意しながら、しっかりと押し込みます。

拡大鏡を持っていれば、圧着されたコンタクトはこのように見えるはずです。

ほつれた撚り線は突き出てほしくありません。また、絶縁体とワイヤバレルの間にワイヤが少し見えると、絶縁体がワイヤバレルに圧着されていないことを確認できます。
この時点で、コンタクトとワイヤをしっかりと引っ張って、しっかりとした機械的結合があることをチェックすることをお勧めします。

もし、別のコネクタ用の別のコンタクトを圧着してプルテストに失敗した場合は、新しいコンタクトで圧着ツールの1つ下のサイズで試して、問題が解決するかどうかを確認してください。
次に、圧着ツールの先端で、長い絶縁バレルタブを内側につまみます。 この手順は、ラジオペンチを使用すると簡単に行えます。それが無い場合は、ピンセットがその役目をします。インシュレーションバレルの上部を内側と下に折りたたみ圧着を開始します。

次に、インシュレーションバレルタブを1.9mmのクリンパに挿入して、コンタクトのストレインリリーフ部を圧着して絞ります。

最終的な圧着は、このような形になるのが理想的です:

再度正しいプルテストを行って圧着を完了します。必要に応じて、目視検査をするためにアイルーペ拡大鏡を用意すると便利です。撚り線の緩みや圧着の不適切な装着を監視できます。
コネクタハウジングの側面には、小さなタブである穴があります。コンタクトをハウジングに挿入するときは、図のように、小さく突き出た接点ランスがハウジングの穴に面していることを確認してください。

細い撚り線の場合は、コンタクトをハウジングコネクタに挿入して固定するときに、細い先端のラジオペンチまたはピンセットを使用してコンタクトの背面をつかむと便利です。

この圧着ツールに対応するハウジング/コンタクトのリストはこちらをご覧ください: