Engineer사의 PA-09를 사용하여 JST사의 PH 시리즈 하우징 접점들을 수동 압착하는 방법에 대한 압착 설명
아래의 공구는 Digi-Key에서 Adafruit 부품 번호 350으로 판매되는 압착 공구로, 20AWG에서 32AWG에 이르는 전선용의 많은 하우징 접점들을 압착하는 데 사용할 수 있습니다.
커넥터 하우징은 Digi-Key에서 많은 배터리 홀더를 판매하고도 있는 유명한 싱글 셀의 회색 리튬 ‘파우치형’ 배터리에 일반적으로 사용되는 직사각형 커넥터 하우징이며, 지구상에서 가장 널리 사용되는 접점용 하우징 중 하나입니다.
JST사의 PH 시리즈용 설명이지만, 많은 직사각형 커넥터 하우징의 접점들이 매우 유사하므로 이 설명은 다른 커넥터 타입에도 사용 가능하며, 특정 접점의 경우 권장되는 전선 탈피 길이에 유의하시기 바랍니다.
이 설명에 사용된 부품들:
개인적으로, 압착을 잘못하여 인발 시험(pull test)을 통과하지 못하는 경우를 대비해 항상 여유분의 압착 터미널을 구입합니다.
사용된 공구 :
Engineer사 압착 공구 부품 번호: PA-09 - Adafruit 부품 번호: 350
전선 스트리퍼 - Seeed Technology 부품 번호: 404080001
선택사항 :
하우징 내에 접점을 고정하기 위한 핀셋 또는 미세 팁 롱 노즈 플라이어
구입하기에 앞서, PA-09 압착 공구는 이런 접점용으로 제조사가 권장하는 압착 공구가 아님에 유의해야 합니다.
이 공구는 비래칭 수동 압착 공구로 만약 여러분이 이런 접점들을 꽤 많이 조립해야 한다면 권장되는 옵션이 아닙니다. 양산 수량이면 이런 접점들을 압착하는 반복적인 동작이 손목을 힘들게 할 것입니다.
이런 종류의 공구는 전자 제품 애호가 또는 시제품 단계에서 일반적으로 행해지는 압착 수량에는 매우 편리합니다.
JST사는 전선을 1.9에서 2.5mm(또는 0.075에서 0.098인치) 길이로 탈피하는 것을 권장합니다. 상상이 잘 안된다면 25센트 동전(미국 동전)보다 약간 더 두꺼운 정도입니다.
항상 조금 더 길게 탈피한 다음 원하는 길이에 맞게 전선을 다듬으면 됩니다.
다음으로, 손가락을 사용해 막 탈피한 전선을 꼬아 전선 가닥이 느슨해 지지 않도록 하세요.
압착 접점의 여러 부분에 대한 용어를 알아보겠습니다.

공구를 한 손으로 잡고, 다른 손으로 압착 접점의 와이어 배럴(wire barrel) 부분을 1.4mm 압착 부분에 넣고 부드럽게 접점을 잡으십시오.
와이어 배럴 부분의 탭이 압착 공구의 숫자 및 하트 모양 곡선을 향해 위로 향할 수 있도록 하십시오.
이제 탈피하고 꼬은 전선을 압착기의 조(Jaw)에 삽입하여 자켓이 공구의 바깥쪽 가장자리와 가깝거나 혹은 같은 높이가 되도록 한 후, 와이어 배럴 내부에 자켓이 압착되지 않도록 유의하면서 단단히 압착하십시오.
확대경으로 보면 압착된 접점은 아래와 같아야 합니다:
풀린 가닥이 밖으로 튀어나오는 것을 원하지 않는다면, 자켓이 와이어 배럴 안에 압착되지 않도록 자켓과 와이어 배럴 사이에 약간의 와이어가 보이도록 하는 것이 도움이 될 것입니다.
이제 접점과 전선을 잡아당겨 기계적으로 단단하게 접합이 되었는지 테스트해보는 것이 좋습니다.
만약 다른 커넥터용의 다른 접점을 따라서 압착해서 인발 시험에 실패했다면 문제를 해결할 수 있는지 확인하기 위해 새 접점으로 압착기의 한 단계 작은 사이즈로 시도해 보시기 바랍니다.
다음으로 압착 공구 끝 부분의 플라이어를 사용해 긴 자켓 배럴(insulation barrel)의 탭을 안쪽으로 집습니다. 이 단계는 롱 노즈 플라이어로 하는 것이 더 쉽지만, 핀셋을 사용해도 됩니다. 압착을 하기 전에 자켓 베럴의 윗 부분을 안과 아래로 접기를 원할 테니까요.
커넥터의 응력 완화 장치 부분를 압착하기 위해 자켓 배럴 탭을 1.9mm 압착 조에 삽입한 후 꽉 누릅니다.
최종 압착은 이상적으로는 아래와 같이 보여야 합니다:
다시 한번 확실한 인장 테스트를 해서 압착을 마무리합니다. 필요한 경우 느슨한 전선 가닥 또는 압착이 잘못 장착되었는지 관찰하는 육안 검사를 위해 루페 확대경을 사용하면 편리합니다.
커넥터 하우징의 한 면에는 작은 탭이 있는 구멍이 있습니다. 하우징에 접점을 삽입할 때 아래 그림과 같이 작게 돌출된 접점 랜스(contact lance)가 하우징의 구멍을 향하도록 하시기 바랍니다.
얅은 전선 가닥을 사용한 경우 하우징 내에 접점이 자리잡도록 하기 위해 접점을 커넥터 하우징에 삽입할 때 접점 뒷 부분을 잡을 수 있는 미세 팁 롱 노즈 플라이어나 핀셋을 사용하면 도움이 됩니다.
이 압착 공구와 사용할 수 있는 하우징/접점 목록은 다음 게시글에서 확인할 수 있습니다:
영문 원본: Crimping JST PH connectors using Engineer PA-09 Crimp Tool