EPCOS(TDK)のSMD NTCサーミスタの品番に関するよくある質問は、「サフィックス「V09」の意味は何ですか?」です。
EPCOSのドキュメントによると、以下のようになります:
「2015年末までには、現在はんだ付け可能なNiバリア端子付きで製造されるすべてのEPCOS のSMD NTCサーミスタは、新しい標準化された鉛フリーガラスパッシベーション処理をして製造されます。この技術は、EPCOS SMD バリスタや、厳しい許容誤差を持ついくつかのEPCOS SMD NTCサーミスタにすでに使用されています 。製品は、特にAEC-Q200の要件に適合しています。
明確な区別と追跡を可能にするために、注文品番にサフィックスV09が追加されます。包装ラベルと発送書類には、18桁の数字と文字が記載されています、例えば、 B57331V2472J060V09 。」
部品を注文するときは、15桁の注文品番を使用できます。例えば、B57331V2472J060 で処理できます。
製品変更の詳細を理解するには、以下を確認してください:
PCN_Lead-free_glass_passivation_SMD_NTC_thermistors.pdf (247.7 キロバイト)