Verständnis von Form A, Form B, Form C Kontaktkonfiguration in Relais oder Reedschaltern
![]()
Robert Fay, TechForum-Leiter
Nov '17
Was bedeutet es bei Relais oder Reed-Schaltern, wenn die Kontakte als Form A, Form B oder Form C aufgeführt sind?
Dies ist eine Kurzform für die Beschreibung der Kontaktkonfiguration.
Eine “Form A” würde bedeuten, daß die Kontakte normalerweise offen sind, wenn die Spule des Relais nicht erregt ist oder bei einem Reed-Schalter kein Magnetfeld in der Nähe ist.
Eine “Form B” würde bedeuten, daß die Kontakte normalerweise geschlossen sind, wenn die Spule des Relais nicht erregt ist oder bei einem Reed-Schalter kein Magnetfeld in der Nähe ist.
Eine “Form C” hätte 3 Leitungen und würde einen Schließer- und einen Öffner-Schaltkreis haben. Dies wird auch als “Wechsler” bezeichnet, da der gemeinsame Kontakt von der normalerweise geschlossenen Position in die normalerweise offene Position wechselt, wenn die Spule in einem Relais erregt wird oder ein Magnetfeld in der Nähe in einem Reed-Schalter ist.
Hier ist ein Beispiel für die Kontakte in ihrem nicht erregten Zustand.

Unten sehen Sie die gleichen Kontakte in ihrem erregten Zustand.

Sie werden auch viele Relais finden, die mehrere Kontakte haben, und einige werden eine Vielzahl von Konfigurationen haben. Sie können die Option, die Sie benötigen, unter dem Abschnitt " Contact Form " (siehe unten) auswählen.

Siehe auch:
Relais-Terminologie / Relay Terminology
Schaltkreise und Funktionen / Switch Circuits and Functions
Dies ist das erste Mal, daß NewMC einen Beitrag verfaßt hat – heißen wir sie in unserer Community willkommen!
![]()
NewMC
Jun '19
Vielen Dank für den Beitrag!
Eine Anregung: Sie sollten in Erwägung ziehen, Schalter der Form D hinzuzufügen. Form D sind die gleichen wie Form C, mit dem Unterschied, daß Form C BBM (Break-Before-Make) ist und Form D MBB (Make-Before-Break).

Vielen Dank!
![]()
Jeri Gustafson DigiKey’s Residenter Wartungstechniker
Hier sind ein paar weitere elektrische Kontaktformen, denen Sie begegnen können. Obwohl die Formen A, B und C bei weitem die häufigsten Konfigurationen sind.
Eine “Form D” ähnelt der von @NewMC genannten Form C, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, daß sie ein Schließer-vor-Unterbrecher statt ein Öffner-vor-Unterbrecher ist. Im Wesentlichen garantiert die Form D für einen Moment, daß alle Kontakte geschlossen sind, während die Form C für einen Moment garantiert, daß alle Kontakte offen sind. Ich finde, daß ein Bild nützlicher ist, um den Unterschied besser zu verstehen.

Es gibt auch eine “Form K”, die den Formen C und D ähnlich ist, aber Relais werden selten auf diese Weise konfiguriert. Sie unterscheidet sich sowohl von der Form C als auch von der Form D durch die Schließerposition in der Mitte, wo keine Verbindung hergestellt wird. Diese Form ist bei SPDT-Kippschaltern üblich: Single Pole, Double Throw = Einpoliger Umschalter.
Eine “Form X” besteht im Grunde aus 2 Kontakten der Form A, die eine doppelt schließende Konfiguration bilden. Dies kann auch als SPST-NO bezeichnet werden: Single Pole, Single Throw, Normally Open = einpolig, einseitig schließend, normal offen.

Eine “Form Y” ist ähnlich wie die Form X, außer daß es sich im Wesentlichen um 2 Kontakte der Form B handelt. Diesmal wird eine doppelte Öffnerkonfiguration gebildet, die auch als SPST-NC beschrieben wird: Single Pole, Single Throw, Normally Closed = einpolig, einseitig schließend, normal geschlossen.

Eine “Form Z” ist eine doppelt schließende, doppelt öffnende Konfiguration ähnlich der Form C. Sie besteht aus 2 Schließern und 2 Öffnern. Die Form Z kann als eine SPDT-Konfiguration beschrieben werden: Single Pole, Double Throw = Einpoliger Umschalter.