アンテナパターンが既知のGNSS用アンテナ

素人ながらGNSSのアンテナをいくつか購入し、SNR(できれば搬送波雑音電力密度比C/N0)を計測したい所存です(i.e.,GNSS-R観測に挑戦したい次第です)。

アンテナパターンが既知な廉価アンテナを探しているのですが、ご存知でしょうか。

@harai

毎度お世話になっております。
技術部署に確認しておりますので、
返信が入り次第折り返し、連絡させていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

@harai

お問い合わせありがとうございます。

Digi-Keyでは以下の約8000製品のRFアンテナを取り扱っています。
RFアンテナ | RF/IFおよびRFID | DigiKey

このうち、
GNSS関連でよくお問い合わせがある、
Taoglas Limited社とTallysman Wireless Inc.社について、
1.2276GHzを受信できる製品をリストアップしてみました。

Taoglas Limited社

データシートにアンテナパターンが掲載されています。

https://www.digikey.jp/short/znp7nqtt


Tallysman Wireless Inc.社 製品が3種ありましたが、
いずれもデータシートにパターンの記載がございませんでした。
メーカーに問い合わせれば入手できる可能性はあります。

https://www.digikey.jp/short/w32951t7

あと、次の情報をお知らせいただければさらに調べてみます。


・ お望みのアンテナのタイプ


・必要な受信周波数


・コネクタタイプ

・利得など、その他の条件

取り急ぎご報告いたします。

早速にありがとうございます。素人ながらいかのように回答させていただきます。
お望みのアンテナのタイプ
マルチパスのSNRの影響を計測したいため、クロスダイポーラタイプ以外で廉価なものがよいです。マイクロストリップタイプかチョークリングタイプでしょうか。

必要な受信波数
廉価な条件とトレードオフの関係となると予想しますが、galileo、qzss対応に対応し、多数周波数対応のものが望ましいです。このあたり、価格を見ながら比較したいですl

コネクタタイプ
このあたり、値段と信号誤差への影響を調べながら選びたいしだいです。特に今の所、指定はありませんが、以下のような利用に適したものが望ましいです。
アンテナすぐのラズパイ・arduinoに接続し、演算・3Gデータ送信を行う予定です。したがって、さほど長いケーブルは使わないのですが、高温多湿の屋外(熱帯湿地)での設置となりますので、それに適したタイプのものが望ましいです。この条件が満たせれば、特にこだわりはありません。()

利得・その他条件など
アンテナパターンが既知のものであれば、今の所、条件などはございません。廉価でかつ均一なアンテナパターンが望ましいです。

全体のイメージとしては以下のようなシステムを作りたいです。#対象は雪ではないですが、、

@harai

詳細なご説明、ありがとうございました。また、添付資料を拝見させていただきました。

再度調査した結果をご報告します。

1.GNSS-R用アンテナ

Digi-Keyの全商品で、「GNSS-R」をキーワードにして検索したところ、次の1件しか見つけることができませんでした。これは前回も見つけていたのですが、L2バンドが含まれていないため除外していました。おそらくご要望に合わないと思いますが、GNSS-R用なのでご報告します。

https://www.digikey.jp/products/ja/rf-if-and-rfid/rf-antennas/875?k=GNSS-R

2.GNSS用アンテナ

再度RFアンテナ全8000商品から、ご要望の周波数を含む全商品をピックアップしました。47商品になります。

https://www.digikey.jp/short/vhp395pd

ご使用の環境が厳しいとのことですので、防水防塵規格IP67に合致するという条件でさらに絞ったところ次の12商品になりました。必然的にドーム型商品になっています。おそらくこれがご要望の仕様に合う可能性がある全商品だと思います。

https://www.digikey.jp/short/wjf2z5z8

この中で、使用できそうな商品はございませんでしょうか。

アンテナパターンはデータシートに掲載されていなくても、メーカーに請求したら入手できる可能性はあります。

アンテナのタイプについては1商品ずつデータシートを見ないと分かりません。チョークリングタイプはおそらくないと思われます。Digi-Keyでは次のURLにあるメーカーは取り扱っておりませんでした。

チョーク リングアンテナ - 全ての工業製品メーカ-

あと、LNA内蔵である必要はございませんでしょうか。既製品の組み合わせでの製作を考えておられるようですので、LNA付のほうがいいように思います。

12商品について、アンテナタイプについて個々のデータシートを見てみます。

取り急ぎご報告いたします。

早速のご指導、誠にありがとうございます。私の方でも調べてみます。
はい。勉強してみたところ、
SNRを正確に測定するために、LNA内蔵が望ましいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

@harai
返信が遅くなり申し訳ございません。

LNA内蔵が望ましいとのこと、承知いたしました。

前回ご紹介したアンテナは、周波数1.2276GHzを受信できるものだけを抽出したので商品が限定されていたように思います。今回、周波数ではなく、「GPS」と「防塵防水規格IP67以上」でフィルタをかけるとかなり多くの商品(431商品)がヒットしましたのでご報告いたします。1.2276MHzをお使いになるかどうか決まっていない場合、こちらのリストから絞り込まれた方が良いように思います。

https://www.digikey.jp/short/m088qm7c

上記リストから、特長の項目で、LNAが付いている選択肢のみでファイルタを掛けると次の110商品がヒットしました。ここから、ページの上部にあるフィルタ群で、在庫品、コネクタ、取り付けタイプ、サイズ、電気特性など、ご希望の仕様を入力して絞り込まれたらいかがでしょうか。残念ながら偏波のフィルタはないのですが、ほとんどが右旋ではないかと思います。

https://www.digikey.jp/short/5hv50qzq

アンテナの指向性はメーカーに要求したら出してくれると思いますが、すでにデータシートに記載されている商品の方が良いとは思います。

何か具体的な仕様をご連絡いただければさらに調査させていただきます。

よろしくお願いいたします。

松村様

ありがとうございます。
QZSSでは、その他の中心周波数も扱っているようなので、ご提案いただいた案の絞り込みをこちらでやらせていただきます。

丁寧なご対応、心より感謝申し上げます。

新井 拝

2021年10月27日(水) 9:43 Matsumura_9111 via Engineering and Component Solution Forum - TechForum │ Digi-Key <digikey@discoursemail.com>: