HARTINGは最近、同社のさまざまなコネクタ製品の多くを対象に、 新しい製品構成ツールを発表しました。これにより、モジュール部品をこれまで以上に簡単に指定して、カスタマイズされたコネクタソリューションを作製できるようになりました。
HARTINGは、同社の製品構成ツールの使用方法を視覚的に説明したガイドを提供しています。こちらをご覧ください:HARTING Configurator Tool Visual Guide。さらに詳しい情報については、以下をお読みください。
HARTINGは、異なる製品タイプに合わせて調整された4つの製品構成ツールを提供しています。最初の構成ツールは、同社の産業用コネクタ構成ツールで、ヘビーデューティコネクタアセンブリの検索と指定に使用されます。これらのデバイスは、空気圧ライン、高速データ用の同軸および光ファイバーライン、小信号電子機器、パワーエレクトロニクスなど、モジュール式に構成することができます。
新規プロジェクトでデバイスを指定する場合、HARTINGが推奨する方法は、ソリューションウィザードを使用することです。これにより、希望する接続の数とタイプを入力して、ニーズに合ったオプションのリストを更新することができます。このツールは利用可能な選択肢をリアルタイムで更新することに注目してください。他のオプションが無効になる選択を行うと、それらのオプションはウィザード内で利用できなくなります。これは、お客様が希望する特定の構成がすぐに利用できないことを意味する場合があります。その場合は、電源ラインを他の必要な接続から分岐させるなど、複数のコネクタに接続を分割してみてください。または、HARTINGに連絡し、お客様の特定の要件を満たす設計が可能かどうかをご確認することもできます。
製品構成ツールが提供するもう1つの方法は、オプションのリストからコネクタの各部品を個別に選択できるステップバイステップビルダーです。このバージョンの製品構成ツールは、HARTINGのポートフォリオ内のさまざまな製品を検討したり、仕様がまだ流動的なプロジェクトにどのようなオプションが利用可能かを判断したりする際にとくに便利です。
2番目の利用可能な製品構成ツールは大電力製品構成ツールで、250Aから800Aまでの大電力デバイス専用です。
この製品構成ツールにはソリューションウィザードがありません。この製品タイプはよりシンプルだからです。代わりに、フードとベースの両方と、両方に必要なインサートを含む完全な接続システムを組み立てることができます。製品構成ツールは必要なすべての品番を一度に提供し、注文プロセスを簡素化します。
3つ目の製品構成ツールは、M17、M23、およびICCの丸型デバイス用のオプションを提供する丸型コネクタ構成ツールです。大電力構成ツールと同様、このツールはソリューションウィザードのないよりシンプルなもので、コネクタのペアを完成させるために必要なケーブル側およびデバイス側のハウジングとインサートを提供します。
また、M12ケーブルアセンブリの製品構成ツールも用意されており、より大きなコネクタペア用の製品構成ツールと併用して、シールドなしおよびオーバーモールドのM12ケーブルアセンブリの注文可能な品番を作成することができます。
最後にご紹介する製品構成ツールは、har-modular®システム用です。このシステムは、必要なすべての相互接続を1つの場所と品番にまとめることを目的として設計された、高度にモジュール化された基板間システムです。
技術的なヒント: スイッチやコネクタのカスタムラベルは、製品構成ツール内で作成できます。