有關INTEL SW-ONE-QUARTUS的常見問題

關於 INTELSW-ONE-QUARTUS 的兩個常見問題如下所示。

  1. 網站上顯示的產品是 Intel Quartus Prime Pro v21.3 2 嗎?

  2. 我看到它同時支持 Windows 和 Linux。 如果我購買了固定授權 (fixed license)版本,是否可以同時安裝 Windows 和 Linux 版本的 Intel Quartus Prime Pro?

以下是這些查詢的答案:

  1. 您將獲得現有的最新版本以及 Quartus Prime 授權版本使用期的所有更新。 授權版本到期後,您仍然可以使用該軟件的所有版本,直至許可證到期。

  2. 固定授權 (fixed license)版本會鎖定於單個硬體。 如果您將固定授權版本應用於特定電腦,則只需在該電腦上安裝軟體即可。
    可以考慮購買多 (用戶)的固定授權版本,以便您多台電腦的任何都可以使用同一授權版本和安裝軟件。
    注意: 如果要將軟體從一台機器移動到另一台機器,則必須停用該台機器上的軟件並將其重新安裝到新機器上。
    固定授權版本無法通過遠程桌面登入其軟件。同一個固定授權版本可以安裝在 Windows 系統和 Linux 系統上,但不能同時安裝。