INTELのSW-ONE-QUARTUSについて、お客様からよくあるお問い合わせを以下に2つご紹介します。
- ウェブサイトに掲載されている製品は、IntelのQuartus Prime Pro v21.3 2ですか?
- WindowsとLinuxの両方をサポートしているようですね。固定ライセンスを購入した場合、Intelの Quartus Prime ProのWindows版とLinux版の両方をインストールできますか?
ここでは、これらのお問い合わせに対する回答をご紹介します。
-
Quartus Primeのライセンス有効期間中は、利用可能な最新バージョンと以前のバージョンのすべて、およびすべてのアップデートを入手することができます。ライセンスの有効期限が切れても、有効期限までのすべてのバージョンのソフトウェアを使用することができます
-
固定ノードライセンスは、個々のハードウェアにロックされています。特定のコンピュータに固定ノードライセンスを適用した場合、そのコンピュータにのみソフトウェアをインストールすることができます。固定ノードライセンスは、複数のノードを購入することができ、そのノードの数だけソフトウェアのライセンスを所有し、インストールすることができます。ソフトウェアをあるマシンから別のマシンに移動する場合は、最初のマシンでソフトウェアを非アクティブにし、新しいマシンに再適用する必要があります。固定ライセンスは、リモートデスクトップでソフトウェアにアクセスすることはできません。同じ固定ライセンスでWindowsシステムとLinuxシステムにインストールすることは可能ですが、同時に行うことはできません。