アセットトラッキングは、国際物流を管理する上で欠かせない要素です。トラックの荷台や船のコンテナなど、輸送される商品が安全かつタイムリーに目的地に到着することを保証することは、国内および国際ビジネスにおいて不可欠な要素です。基本的には、徹底した追跡システムにより、サプライヤから業者への出荷、業者から顧客への出荷まで、荷物の場所を把握することができます。比較的シンプルなGPSデバイスとセルラー接続があれば、そのすべての商品を追跡することができます。また、環境条件を監視できるIoTデバイスを追加することで、生鮮品やデリケートな商品が適切に出荷・管理されているかどうかを確認することができます。
しかし、残念ながら、それほど単純なことではありません。過酷な環境で動作するデバイスを吟味すること、データ送信に充分な性能を持つアンテナを備えた安定したセルラー接続を使って動作させること、輸送用コンテナやトラック荷台で起こる電波の遮蔽効果に対応することが必要です。ハードウェアの選定だけでなく、データの保存と監視をどこで行うかということも考慮しなければなりません。クラウドサービスプロバイダを見つけることが、開発プロセスの次のステップになるでしょう。商品を監視し、各デバイスの接続状態を追跡し、データを収集し、そのデータに基づいてビジネス上の意思決定を行うことができるようにする必要があるのです。
荷物の輸送を円滑に行うことは重要な要素ですが、紛失や盗難による損失を軽減することも、アセットトラッキングの重要な要素です。ときに荷物の紛失は避けられないかもしれませんが、紛失/損失のリスクを回避するために、荷物を追跡するための対策を講じ、あるべき場所にあることを確認し、デリケートなものや腐りやすいものは適切に輸送されているかを確認する必要があります。
セルラー接続は、使用可能な接続のひとつに過ぎません。Bluetoothでも可能ですが、短距離で局所的なネットワークでしか使用できません。LPWAN(低電力広域ネットワーク)は、長距離接続が可能ですが、低速で通信容量にも制限があるため、リアルタイムの監視には現実的ではありません。
アセットトラッキングとフリート管理は他にどのようにビジネスを推進し、効率と利益を最大化することができると思いますか?