IoT 세계에는 핵심 용어와 약어가 많습니다. 아래에 자주 접하는 몇 가지 용어를 정리하였습니다. IoT의 범위는 넓어서 사용하는 모든 용어를 포함시킬 수는 없습니다. 다른 사람들에게 도움이 될 수 있는 용어가 있다면 목록을 추가해 주십시오.
AI - 인공지능 - 컴퓨터가 인간처럼 행동할 수 있는 능력을 말합니다. 기계가 작업을 수행하면서 경험을 통해 학습할 수 있는 능력을 의미하기도 합니다.
APN - 액세스 포인트 이름 - 장치가 연결되는 "주소"입니다. 일반적으로 이동 통신 제공업체가 제공합니다.
BLE - 저전력 블루투스 - 저전력 버전의 블루투스로 기존 블루투스와 호환되지 않습니다.
e-SIM - 내장형 SIM - 일반적으로 모바일 장치 구매 시 장치에 부착되어 있는 SIM 카드로, 어떤 네트워크 제공업체를 선택하든 연결됩니다.
에지 컴퓨팅 - 장치에서 가까운 곳에서의 데이터 처리를 말합니다. 데이터는 장치 또는 로컬 서버에서 처리될 수 있습니다.
게이트웨이 - 일반적으로 서로 다른 프로토콜을 사용하는 두 네트워크를 연결하는 노드입니다.
LTE-M - 에너지 효율적인 LTE 버전. 보다 자세한 내용은 이 게시글을 확인해 보시기 바랍니다.
M2M - 사물 통신 - 인간의 도움 없이 두 개 이상의 장치가 연결되어 통신하는 것을 의미합니다.
메시 네트워크 - 노드들이 여러 경로를 통해 다른 노드들과 연결됩니다. 이를 통해 노드는 임의의 경로를 통해 임의의 노드와 통신할 수 있습니다.
MIMO - 다중 입력 다중 출력 - 여러 송신 및 수신 신호를 허용하기 위해 두 개 이상의 안테나를 사용합니다. 주로 LTE와 같은 무선 통신에서 볼 수 있습니다.
모뎀 - 주로 컴퓨터와 같은 장치를 네트워크에 연결할 수 있도록 해주는 장치입니다.
NB-IoT - 협대역 사물 인터넷 - 저전력, 광역 네트워크(LPWAN)입니다. 데이터 사용 빈도와 전력 소비가 낮은 곳에 사용되는 셀룰러 네트워크입니다. 보다 자세한 내용은 이 게시글을 확인해 보시기 바랍니다.
프로토콜 - 장치 간 통신에 사용되는 언어입니다. 보다 자세한 내용은 이 게시글을 확인해 보시기 바랍니다.
RFID - 무선 주파수 인식 - 데이터의 전송 및 수집에 전파를 사용하는 장치입니다.
영문 원본: IoT Terms