IoT-Begriffe – eewiki für das Internet der Dinge

, ,

IoT-Begriffe – eewiki für das Internet der Dinge

Im Englischen Original vom Mai 2019

Kelsie_McMillin DigiKey-Mitarbeiterin

In der IoT-Welt gibt es viele wichtige Begriffe und Abkürzungen. Nachfolgend sind einige davon aufgelistet, die häufig verwendet werden. Da das IoT so breit gefächert ist, können hier nicht alle verwendeten Begriffe aufgeführt werden.

Bitte fügen Sie dieser Liste weitere Begriffe hinzu, die für Andere ebenso von Nutzen sein könnten.

KI – Künstliche Intelligenz - Darunter versteht man die Fähigkeit von Computern, wie ein Mensch zu handeln. Es handelt sich auch um die Fähigkeit einer Maschine, eine Aufgabe aus Erfahrung zu erlernen, indem sie diese Aufgabe ausführt.

APN – Access Point Name - Dies ist die ‘Adresse‘, mit der sich Ihr Gerät verbindet. Sie wird Ihnen in der Regel von Ihrem Mobilfunkanbieter mitgeteilt.

BLE – Bluetooth Low Energy - Eine energiesparende Version von Bluetooth. Sie ist nicht abwärtskompatibel mit dem ursprünglichen Bluetooth Protokollen.

e-SIM – embedded SIM - Eine Subscriber-Identity-Modul-Karte, die in der Regel beim Kauf mit dem Gerät verbunden wird und oft eine Verbindung zum vorgegebenen Netzbetreiber herstellt.

Edge Computing – Die Verarbeitung der Daten erfolgt näher an Ihrem System. Die Daten können entweder auf einem Endgerät oder auf einem lokalen Server verarbeitet werden.

Gateway – Ein Knoten, der zwei Netzwerke verbindet, die in der Regel zwei verschiedene Protokolle verwenden.

LTE-M – Eine energieeffiziente Version der Maschinellen Kommunikation über Long-Term-Evolution-Netzwerke.

M2M – Machine to Machine - Zwei oder mehr Geräte, die miteinander verbunden sind und ohne menschliche Hilfe miteinander sprechen.

Mesh Network – Knoten sind über mehrere Pfade mit anderen Knoten verbunden. Dadurch können die Knoten mit jedem Knoten und über jeden Pfad kommunizieren.

MIMO – Multiple In Multiple Outputs - Ermöglicht mehrere Sende- und Empfangssignale durch Verwendung von zwei Antennen. Dies ist am häufigsten bei LTE anzutreffen.

Modem – Ein Gerät, das es anderen Geräten, oft Computern, ermöglicht, sich mit einem Netzwerk zu verbinden.

NB-IoT – Narrow Band IoT (Schmalbandiges Internet der Dinge) - Es handelt sich um ein Low Power, Wide Area Network (LPWAN). Es handelt sich um ein zelluläres Netzwerk, das für geringe Datenmengen und Stromverbrauch genutzt wird.

Protokoll – Die Sprache, die für die Kommunikation von Maschine zu Maschine verwendet wird.

RFID – Radio Frequency IDentifier - Ein Gerät, das Funkwellen für die Übertragung und Erfassung von Daten verwendet.