IoTの世界では、多くの重要な用語や略語が存在します。以下に、私がよく目にするものをいくつか挙げてみました。IoTは非常に広範な分野であるため、使用されるすべての用語を含めることはできません。他の人に役立つような用語があれば、このリストに追加してください。
AI(Artificial Intelligence)– これは、コンピュータが人間と同じように行動する能力です。また、機械があるタスクを行った経験から、そのタスクを学習できる能力でもあります。
APN(Access Point Name)– これは、あなたのデバイスが接続する「アドレス」です。一般的には、携帯電話会社から付与されます。
BLE(Bluetooth Low Energy)– Bluetoothの省エネ版。初代Bluetoothとの後方互換性はありません。
e-SIM(Embedded SIM)– SIMカードは、通常、購入時にデバイスに装着され、多くの場合、選択されたネットワークプロバイダに接続されます。
Edge Computing – これは、よりデバイスに近いところでデータを処理することです。データはデバイスで処理されるか、ローカルサーバで処理されるかのどちらかです。
Gateway – 2つのネットワークを接続するノードで、通常は2つの異なるプロトコルを使用します。
LTE-M – LTEの省エネ版。詳細はこのフォーラムの投稿をご覧下さい。
M2M(Machine to Machine)– 人の手を借りずに接続され、会話する2つ以上の機器。
Mesh Network – ノードは複数のパスを介して他のノードと接続されています。これにより、ノードは任意のパスを介して任意のノードと通信することができます。
MIMO(Multiple In Multiple Out)– 2本のアンテナを利用し、複数の送受信信号を利用可能にします。LTEに多く見られます。
Modem – 他の機器(多くはコンピュータ)をネットワークに接続させるための装置。
NB-IoT(Narrow Band IoT)– これはLPWAN(Low Power、Wide Area Network)の1つの規格です。使用量と消費電力が少ないセルラーネットワークです。詳しくは、このフォーラムの投稿をご覧ください。
Protocol – マシン対マシンの通信に使用される言語。詳しくは、このフォーラムの投稿をご覧ください。
RFID(Radio Frequency Identifier)– 電波を利用してデータの送受信を行うデバイス。
rahulmeher243
あらゆるIoTに関する優れた情報です。IoTの概念について理解するのにとても役に立ちました。