下の画像に示すように、IQD Frequencyの水晶振動子 LFXTAL069404 において、面取り位置にばらつきがあるように見える(つまり、面取り位置がデータシートに示されているものと異なって見える)場合があります。
これについてはメーカーに確認済みです。以下にメーカーからの回答を示します。
上記の写真に示されている面取り(水晶振動子パッケージの角にある小さな斜めの角)は正しいものです。実際の問題は、上面に印刷されているマーキングが一貫していないことにあり、それが混乱の原因になっています。
この水晶振動子は、 ピン1とピン3の間にのみ接続される ため、電気的には正常に動作します。 ピックアンドプレース装置が下面から部品を認識した場合でも、正しく配置されます。
唯一問題が発生する可能性があるのはAOI(自動外観検査)の段階です。マーキングが一貫していないため、AOI装置は、部品が誤った向きに実装されていると判断する場合があります。
この問題は、通常、 AOI装置側のプログラミングにより、水晶振動子(Xtal)のみについてはどちらの向きでも許容するように設定することで解決できます。
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 1923-830108208209TR-ND、 1923-830108208209CT-ND、 1923-830108208209DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830107871909TR-ND、 1923-830107871909CT-ND、 1923-830107871909DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830108208709TR-ND、 1923-830108208709CT-ND、 1923-830108208709DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-LFXTAL062487TR-ND、 1923-LFXTAL062487CT-ND、 1923-LFXTAL062487DKR-ND |
LFXTAL062487 |
| 1923-830108208809TR-ND、 1923-830108208809CT-ND、 1923-830108208809DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830107284409TR-ND、 1923-830107284409CT-ND、 1923-830107284409DKR-ND |
8.30107E+11 |
| 1923-830108208409TR-ND、 1923-830108208409CT-ND、 1923-830108208409DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830107820709TR-ND、 1923-830107820709CT-ND、 1923-830107820709DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-LFXTAL069383TR-ND、 1923-LFXTAL069383CT-ND、 1923-LFXTAL069383DKR-ND |
LFXTAL069383 |
| 1923-LFXTAL063334TR-ND、 1923-LFXTAL063334CT-ND、 1923-LFXTAL063334DKR-ND |
LFXTAL063334 |
| 1923-LFXTAL069392TR-ND、 1923-LFXTAL069392CT-ND、 1923-LFXTAL069392DKR-ND |
LFXTAL069392 |
| 1923-LFXTAL069395TR-ND、 1923-LFXTAL069395CT-ND、 1923-LFXTAL069395DKR-ND |
LFXTAL069395 |
| 1923-830108186509TR-ND、 1923-830108186509CT-ND、 1923-830108186509DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830108208009TR-ND、 1923-830108208009CT-ND、 1923-830108208009DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-830108208109TR-ND、 1923-830108208109CT-ND、 1923-830108208109DKR-ND |
8.30108E+11 |
| 1923-LFXTAL068297TR-ND、 1923-LFXTAL068297CT-ND、 1923-LFXTAL068297DKR-ND |
LFXTAL068297 |
| 1923-LFXTAL069405TR-ND、 1923-LFXTAL069405CT-ND、 1923-LFXTAL069405DKR-ND |
LFXTAL069405 |
| 1923-LFXTAL069381TR-ND、 1923-LFXTAL069381CT-ND、 1923-LFXTAL069381DKR-ND |
LFXTAL069381 |
| 1923-LFXTAL069407TR-ND、 1923-LFXTAL069407CT-ND、 1923-LFXTAL069407DKR-ND |
LFXTAL069407 |
| 1923-LFXTAL050991TR-ND | LFXTAL050991 |
| 1923-LFXTAL069387TR-ND | LFXTAL069387 |
| 1923-LFXTAL069390TR-ND | LFXTAL069390 |
| 1923-LFXTAL069400TR-ND | LFXTAL069400 |
| 1923-LFXTAL069404TR-ND | LFXTAL069404 |
| 1923-LFXTAL078382TR-ND | LFXTAL078382 |
| 1923-LFXTAL082080TR-ND | LFXTAL082080 |
| 1923-LFXTAL078207TR-ND | LFXTAL078207 |
| 1923-LFXTAL082084TR-ND | LFXTAL082084 |
| 1923-LFXTAL082081TR-ND | LFXTAL082081 |
| 1923-LFXTAL078719TR-ND | LFXTAL078719 |
| 1923-LFXTAL082082TR-ND | LFXTAL082082 |
| 1923-LFXTAL082087TR-ND | LFXTAL082087 |
| 1923-LFXTAL082088TR-ND | LFXTAL082088 |
| 1923-LFXTAL082084REELTR-ND | LFXTAL082084REEL |
| 1923-LFXTAL082080REELTR-ND | LFXTAL082080REEL |
| 1923-LFXTAL082082REELTR-ND | LFXTAL082082REEL |
| 1923-LFXTAL082088REELTR-ND | LFXTAL082088REEL |
| 1923-LFXTAL078207REELTR-ND | LFXTAL078207REEL |
| 1923-LFXTAL078719REELTR-ND | LFXTAL078719REEL |
| 1923-LFXTAL082081REELTR-ND | LFXTAL082081REEL |
| 1923-LFXTAL071952TR-ND、 1923-LFXTAL071952CT-ND |
LFXTAL071952 |
| 1923-LFXTAL072844TR-ND、 1923-LFXTAL072844CT-ND、 1923-LFXTAL072844DKR-ND |
LFXTAL072844 |
| 1923-LFXTAL081865TR-ND、 1923-LFXTAL081865CT-ND |
LFXTAL081865 |