水晶振動子、共振子、発振器、これらを回転して配置することができますか?

2端子の水晶振動子や共振子は極性がないため、回路の中で回転させることができます。

image

2端子以上の水晶振動子や共振子は、180度回転させることができる場合とできない場合があります。データシートの回路図を確認するのが唯一の方法です。

180度回転可能な水晶振動子の回路図例
-水晶の2つの端子は、0度と180度回転した場合で、同じパッドに着地します。他の2つの端子は両方ともグランドなので、反転させることができます。この品番では一方の隅のパッドにあるインデックス(切り欠き)は、90度や270度の位置に部品を配置しないための方向性の参考としてのみ使用され、それ以上の意味はありません。

image

回転させることができない水晶振動子の回路図例
-どのように回転させても、端子は同じパッドに着地しないことに注意してください。

image

発振器は回転させることはできません
-各端子には固有の機能があるため、どのように回転させても、端子は 同じパッドに着地しないことに注意してください。

image

参照
水晶振動子と共振子の違い

要約

orientation
oriented




オリジナル・ソース(English)