IsoSPI von DC1941D zu EVAL-ADBMS6830BMSW möglich?

Guten Tag,

aktuell versuche ich mit einem DC1941D Board eine IsoSPI-Verbindung zu einem EVAL-ADBMS6830BMSW aufzubauen um darüber Spannungen auslesen zu können. Der Transceiver funktioniert soweit, ich habe ihn mit einem Oszilloskop geprüft. Allerdings wacht das EVAL-ADBMS6830BMSW gar nicht auf. Kann es sein, dass es für den LTC6820 auf dem DC1941D nicht möglich ist den richtigen Wake-Up Call für das EVAL-ADBMS6830BMSW zu erzeugen?

Ich bin über jeden Hinweis zu diesem Thema sehr dankbar.

Hi Nbamberg, Welcome to the DigiKey TechForum.

My first recommendation is this,

Did you check your jumper settings in the DC1941D?

Which jumper settings are you currently using?

We are here to help you.

Regards,

Hi David,

Thank you very much for that idea, the jumpers where correct so far. But because of your message we checked every wiring again and also all power supplies. And in the end we realized, that our parts supplier made a mistake, when I asked them during the planing phase about options for an external power supply to the EVAL-ADBMS6830BMSW. They said I could use the J6 trough-hole-pair with 5V but actually you need more. Now with 12V external power supply our setup is actually running fine.

Have a nice day and best regards

We are glad you solved your problem.
If there is anything else you need, please let us know here at the DigiKey TechForum.
Have a nice day!