フレキシブルLEDストリップは、ほとんどすべてのアクセント照明またはタスク照明アプリケーションに万能な選択肢です。 硬質パネルに対するフレキシブルLEDテープの主な利点の1つは、これらのストリップをカスタムの長さに切断できることです。 フレキシブルLEDストリップの1つをあげると、Inspired LED の12V Ultra Brightフレキシブルストリップライト(品番:12V-UB-PW-12M)です。 この12VフレキシブルLEDストリップライトはシンプルで定電圧動作のストリップです(これらのストリップは12V電源で動作します)。

Inspired LEDの特許取得済みの無はんだTigerPaw®コネクタと組み合わせると、現場で簡単に調整できる便利な照明ソリューションを提供します。 LEDライトバーを作成するには、以下の簡単な手順に従って長さをカットしてください。

-
フレキシブルLEDストリップの必要な長さを測定します。 キャビネット下のアプリケーションの場合、コネクタ用のスペース(両側に1½インチ)が必要で、使用可能な合計スペースから約3インチを差し引くことをお勧めします。
-
目的の長さに最も近い「カットポイント」を特定します。 これらは、Normal、Super、またはUltra Brightの場合は、3つのLEDごとに、Mega brightストリップでは、6個のLEDごとに配置されたた2つの銅の楕円パッド(はんだパッドと呼ばれます)で特定します。
-
よく切れるはさみを使用して、銅はんだパッドの部分でストリップを切断します。適切な位置で切断しないと、直列のLEDの一部が故障し、無はんだコネクタとの接続が困難になります。
-
片側に端部コネクタがすでにあるストリップを切断(長さにトリミング)する場合、ここで終わりです。 接続する必要がない場合は、フレキシブルLED の裸端を終端する必要はありません。

- コネクタを追加する必要がある場合は、無はんだTigerPaws®に付属の仕様書の手順に従ってください。あるいは、はんだ付けが得意な場合は、直接ワイヤ接続を行うことができます。

- いずれの場合も、接続を行う前に、LEDストリップに沿ってマークされている適切な極性を確認してください。
Inspired LEDの12V Ultra Brightフレキシブルストリップライトを調光したい場合は、定電圧(CV)ドライバの使用を検討する必要があります。これらは主にキャビネット下照明を対象としているため、最も一般的なオプションの1つは、MLV /白熱灯用のかなり標準的なアプリケーションの調光器である最先端のトライアック調光器と互換性のあるドライバを見つけることです。
TigerPaws®LEDコネクターの取り付け方法の詳細を知りたい方は、ここをクリックしてください。