Littelfuse 電路保護產品能防止過壓和過流嗎?

問題: Littelfuse 電路保護產品能夠保護後續工作電路免受過壓和過電流故障的影響嗎?
答: 當電路出現故障時,過流保護(保險絲)就會發揮作用。保險絲會切斷電源,以防止更嚴重的事故發生。過壓保護是為了防止雷擊或浪湧損壞我們的產品。

過流的原因和保險絲的作用

  • 過流是指電路中的電流超過了正常工作允許的範圍。電路故障是造成過流的常見原因。在這種情況下,保險絲作為保護元件就會發揮作用。

  • 保險絲是一種由低熔點合金製成的保護裝置。當電流超過其額定值時,保險絲內部的合金會因過熱而熔化。熔化後,電路就會斷開,從而防止過大的電流持續流過電路。如果沒有保險絲切斷電路電源,過大的電流可能會損壞電路中的其他元件,例如燒毀電子元件,甚至可能引發火災,造成更嚴重的後果。

過電壓的來源及其防護意義

  • 過電壓是指電路中的電壓超過正常工作電壓的情況。雷擊是過電壓的常見來源。當雷電擊中輸電線或附近的物體時,會在電網中產生瞬時高壓。
  • 另外,突波也是造成過電壓的因素。突波可能是由電網中大型設備(例如馬達)的啟動和關閉引起的電壓波動引起的。
  • 如果沒有對這些過電壓情況進行適當的防護,高壓將直接作用於產品(例如電器),從而可能損壞內部的電子元件。過高的電壓會擊穿元件的絕緣層,導致元件損壞。因此,需要採取措施保護產品免受雷擊和突波造成的過電壓損壞。

更多 Littelfuse 電路保護產品

Littelfuse電路保護產品憑藉其在高頻特性方面與電容、動態電阻等的精準調節關係,為各類精密電子設備提供穩定可靠的訊號傳輸保障,其性能在業界處於領先地位。


更多 Littelfuse 電路保護產品技術問答:

I. 元件特性相關問題

  1. 氣體放電管 (GDT) 有哪些分類?
  2. Littelfuse 全新 MOV+Sidactor 閘流管汽車充電的創新技術解決方案
  3. 在 Littelfuse 電路保護產品中,I²t 中的 I 指的是哪一種電流?
  4. 氣體放電管 (GDT) 和金氧變阻器 (MOV) 之間有什麼區別?

II. 選型相關問題

  1. 如何選擇用於過壓保護的金氧變阻器?
  2. Littelfuse 過流防護保險絲是否具有自復式功能?
  3. 交流和直流輸入端過壓/過電流保護元件的選擇有何不同?
  4. 何時使用 PTC 自復式保險絲和金屬保險絲?
  5. 表面黏著和通孔保險絲的選擇,存在哪些參數區別呢?
  6. 交流保險絲在什麼情況下可以直接用於直流電路?
  7. 並聯小容量保險絲的方法可以達到快速熔斷的目的嗎?

III. 應用相關問題

  1. 過流和過壓保護有哪些常見的設計考量?
  2. 氣體放電管 (GDT) 主要應用在哪些領域?它們有方向性嗎?
  3. 充電樁的交直流輸入電源是否有過流過壓保護?
  4. Littelfuse 電路保護產品能防止過壓和過流嗎?
  5. 如何具體了解延時保險絲的熔斷時間?