MCX와 MMCX 동축 커넥터 간 차이점

MMCX(Micro-Miniature Coaxial) 커넥터 시리즈는 MCX(Micro Coaxial) 커넥터의 미니어처 버전입니다. MMCX 커넥터는 MCX 시리즈의 모든 특징을 갖고 있으며, 여기에는 50Ω 임피던스, DC에서 6GHz에 이르는 광대역에서 사용 가능, 견고하고 빠르며 간편한 스냅 착탈 및 사용 가능한 다양한 형태가 포함됩니다. 하지만 MMCX 커넥터는 MCX 시리즈보다 차지하는 공간이 작습니다.

다음은 두 제품의 예시입니다:

MCX,

image

그리고 MMCX.

image

치수의 차이는 부품 도면을 통해 확인할 수 있습니다.

MCX 도면 - http://www.amphenolrf.com/media/downloads/3575/252180.pdf
MMCX 도면 - https://belfuse.com/resources/Johnson/drawings/dr-1353403001.pdf



영문 원본: Difference between MCX and MMCX Coaxial connectors