MEAN WELLは、産業用途で人気のあるRSシリーズをはじめ、幅広い電源製品で知られています。しかし、より新しいLRSシリーズの方が入手しやすい場合が多いです。このLRSシリーズは、RSシリーズと比較してどのような違いがあるのでしょうか?
LRSシリーズはより新しいモデルであり、RSシリーズから改良および更新されたものです。LRSデバイスは物理的に小型であり、多くの場合、30mmの薄型プロファイルとなっています。また、効率も向上しており、一部のデバイスでは91%の効率を達成しています。これらのデバイスは、小型化に伴いフットプリントが異なるため、一部の用途ではドロップイン置き換えにはなりませんが、新規用途や、電源の取り付け配置を調整できる用途においては、LRSシリーズ電源は有力な選択肢となります。