MIPI(Mobile Industry Processor Interface, 모바일 산업 프로세서 인터페이스)는 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 복합형 장치와 같은 모바일 장치를 위해 만들어진 업계 사양의 표준을 정의한 것입니다. MIPI 표준에는 D-PHY, C-PHY 및 M-PHY이라는 공통으로 사용할 수 있는 세 개의 고유한 물리 계층(PHY)에 대해 정의하고 있습니다. 각 사양을 적용하여 다양한 프로토콜 계층 및 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
MIPI D-PHY
MIPI D-PHY는 유연하며, 고속, 저 전력 및 저비용 솔루션이기 때문에 스마트폰용 카메라와 모니터에서 더 흔하게 사용됩니다. 모바일 산업 외의 경우, 자동차 카메라 감지 시스템, 충돌 방지 레이더, 차량 내 인포테인먼트 시스템 및 대시보드 디스플레이에 적용됩니다.
아래 그림에 있는 TI사의 SNx5DPHY440SS 시리즈를 예로 들면, DPHY440 칩은 신호원과 애플리케이션 프로세서의 각 입력 포트의 데이터 채널 간의 편차를 자동으로 보상하므로 회로의 중복을 줄일 수 있습니다.
MIPI C-PHY
MIPI C-PHY는 디스플레이와 카메라를 애플리케이션 프로세서에 연결하기 위해 대역폭이 제한된 채널을 통한 높은 스루풋 성능을 제공합니다. C-PHY는 다양한 고해상도 이미지 센서와 디스플레이를 지원하기 위해 설계자가 구현을 확장할 수 있도록 MIPI 카메라 시리얼 인터페이스(MIPI Camera Serial Interface, MIPI CSI-2)와 MIPI 디스플레이 시리얼 인터페이스(MIPI Display Serial Interface, MIPI DSI-2) 생태계를 위한 PHY를 제공합니다.
예를 들어, 아래 그림의 ONSEMI사 FSA660TMX는 데이터 레인이 하나인 C-PHY 스위치로 두 개의 고속 신호원 또는 저전력 신호원 간의 빠른 스위칭을 지원합니다.
그림 1. FSA660TMX의 응용도
MIPI M-PHY
MIPI M-PHY는 고해상도 이미지, 높은 비디오 프레임률 및 대형 디스플레이 또는 메모리용의 빠른 통신 채널이 필요한 데이터 집약적인 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. M-PHY는 다용도의 PHY로, 다양한 시장과 사용 사례에 효과적으로 대처하기 위해 산업 플랫폼 전반에 걸쳐 개발을 할 수 있는 능력과 구성의 선택권을 엔지니어에게 제공합니다.
이 세 가지 물리 계층의 사양에 대한 간략한 비교는 아래 문서를 참고하시길 바랍니다.
https://www.mipi.org/sites/default/files/PHY_Tech_Brief_20140916.pdf
영문 원본: MIPI interfaces & its physical layers characteristics