대부분의 LCR미터는 내부 임피던스로 인해 높은 값의 MLCC를 테스트할 수 없습니다. 1.0uF 이상인 모든 MLCC의 1KHz에서의 임피던스는 미터로부터 공급된 전류가 기본적으로 그냥 흘러 나갈 정도로 매우 낮아 결과적으로는 지정 전압을 0V로 강하 하게 되어 커패시터는 필요한 전압을 볼 수가 없게 됩니다. 이는 True RMS 미터로 테스트 중인 커패시터 양단의 전압을 측정해서 확인할 수 있으며, 전압이 0.4Vrms 미만이면 측정한 용량 값은 항상 낮을 것입니다.
일부 중간급 LCR 미터들은 임피던스 매칭이 가능한 ALC(Automatic Level Control) 기능을 가지고 있습니다. 이 기능은 테스트하는 소자의 임피던스보다 낮아질 때까지 미터의 자체 임피던스를 낮출 수 있습니다. 하지만 높은 값의 MLCC 대부분에는 이 기능만으로는 충분하지 않습니다. 이 기능과 함께, 커패시터 양단의 전압이 사전 설정된 레벨인 0.5Vrms ~ 1Vrms에 도달할 때까지 전류를 증가시키기 위한 증폭 유닛이 필요합니다. Digi-Key에는 Agilent사의 4284A 장비가 있으며 두 가지 기능 모두를 갖추고 있습니다.
이런 기능들을 사용할 경우 노화 문제가 발생할 수 있지만, 노화 문제를 정정하기 보다는 커패시터를 올바르게 시험하고 있는지 확인하길 원할 것입니다.
아래에서 MLCC의 노화에 대한 Steve Maloy의 훌륭한 기사를 확인할 수 있습니다.
https://www.digikey.kr/ko/articles/what-is-the-capacitance-of-this-capacitor
TDK사의 Mark Waldrip과 Richard Tse가 정전용량 측정에 대해 다룬 또 다른 훌륭한 기사도 있습니다.
https://www.digikey.kr/en/pdf/t/tdk/capacitance-measurement
LCR 미터는 전자 부품의 인덕턴스(L), 커패시턴스(C), 그리고 저항(R)을 측정하는 데 사용되는 측정기 또는 전자 테스트 장비입니다.
아래는 여러분이 클래스 2 MLCC를 테스트할 때 LCR 미터를 사용해서 정확한 측정을 할 수 있는 방법을 보여주는 Kemet의 짧은 비디오입니다.
참고 항목:
MLCC의 흔한 불량 원인: 플렉스 크랙(Flex Crack)
세라믹 커패시터가 사양을 벗어난 것처럼 보일 수 있지만 그렇지 않은 이유는 무엇일까요?