Molex 的 SL 系列是一系列矩形連接器外殼,適用於各種應用。連接器外殼和金屬觸點必須單獨購買,以下是如何正確識別連接器外殼的連接器觸點。
首先,確定您將使用的線規尺寸大小,然後確定您的外殼是否需要插座(母)或 插腳(公)。
在檢查示例零件編號 WM2800-ND 時,會發現它是一個插座外殼,需要插座。在該連接器的產品頁面上,列出了相關產品,包括各種線規尺寸的連接器觸點。例如,如果我們需要一個可容納 24-30AWG 電線的連接器觸點,我們將選擇零件編號 WM2562-ND 或 Molex 零件編號0016020096。請參考以下超連結:
任何適用的工具也將顯示在此產品頁面上。您還可以通過查看 Molex 規格書來確認選擇了正確的連接器觸點,該規格書的“註解”部分列舉了正確的連接器觸點。如果我們查看上述 Digi-Key 零件編號 WM2800-ND 或 Molex 零件編號 0050579002 的 相同示例,並參考規格書上的註解,請參閱以下超連結:CoCreate Drafting(Molex.com)。它說明了哪些連接器觸點系列將與此連接器一起使用,在這種情況下,我們選擇了 WM2562-ND 或 Molex 零件號 0016020096 ,並查看產品頁面上列出的系列:WM2562-ND 它與規格書中列出的其中一個系列匹配,在本例中為 70058