電線套圈的使用與壓接

我想很多技術人員還沒有完全善用電線套圈的裝置。許多人只是將電線直接插入端子並將壓接絞合的電線,這會導致電線變形和損壞。 如果需要從接線端上拆下電線,將其接駁到機櫃中的其他位置,也會對電線造成一定程度的損壞。

image image image

使用電線套圈可以立即有效地解決上述接線問題!如上圖所示,Digi-Key備有不同的絕緣型和非絕緣型電線套圈。這些電線套圈支持各種尺寸和兩種電線類型。

選定了一款電線套圈之後,您還需要選擇匹配的壓線鉗。與應用範圍非常局限的接點壓接工具不同,電線套圈的壓接工具往往應用範圍更廣,適用於各種電線套圈,並且支持各種廠商的產品。這些壓接工具存在的最大差異便是壓接外形。

例如,通過比較Molex工具WM16545-ND(Molex # 2002180600)和 WM16544-ND(Molex # 2002180700),可以發現這兩種工具都是側入式棘輪壓接工具,可以用於8-26AWG尺寸的電線套圈。

image

兩者的區別在於2002180600(Digi-Key WM16545-ND)是4面壓接,可以把電線套圈壓接成盒狀,而2002180700(Digi-Key WM16544-ND)是一個 6 面壓接。 , 可以將電線套圈末端壓接成六邊形。 雖然兩者都可以很好地處理電線套圈,但如果您知道使用的是什麼接線端子,則可以輕鬆地與這接線端子壓接。

假設在電路板上使用Phoenix Contact 端子台 1935161,如下圖所示,進線口為方形。 如果使用雙絞線,必須壓緊,然後輕敲雙絞線,將其牢牢固定在端子台中。 但是,通過使用具有 4 面壓接功能的電線套圈,可以保持導線和接觸面完好無損,並且可以將導線固定在端子台中。

image

下圖中帶有圓形入口的 On Shore Technology 端子台 OSTTC022162 也是如此。 不幸的是,夾緊部分仍然是平坦的,可能會導致絞線變形和損壞。 如果使用具有6面壓接功能的電線套圈,那麼在保持夾持平面的同時,還可以提供多個接觸端子邊緣的觸點,而不會損壞導線或對導線施加額外的應力。

image

以上兩種情況下,額外優勢是您可以從接線端子中取出電線,並將其輕鬆移動到電路板或控制箱中的其他位置,而不會壓扁或損壞電線。

注意:所選用的工具可能具有不同的壓接圖形。如果需要特定的壓接,請查閱原廠規格書,以確保獲得與您的應用相適配的正確工具。

如果您對電線套圈或壓接工具有任何疑問,請隨時提問,我們的技術人員和工程師團隊會樂意為您提供幫助。