私は、現場の多くの技術者が広く使用していないと感じるアイテムの1つに、ワイヤフェルールがあります。多くの人は、単にワイヤを端子ブロックに挿入し、撚り線を締め付けてて、そのことにより、ワイヤを引っ張ったり損傷したりします。 また、端子台からワイヤを取り外してキャビネット内の別の位置に移動する必要がある場合、ワイヤの状態では困難です。
これらは、ワイヤフェルールが繁栄する状況です。上の写真でわかるように、Digi-Keyは、絶縁および非絶縁のワイヤフェルールを取り揃えています。 また、さまざまなワイヤゲージがあり、2本ワイヤ型のワイヤゲージも提供しています。
フェルールを選択したら、選択する必要がある次のアイテムは圧着工具です。 非常に特殊な接点の圧着ツールとは異なり、フェルール圧着ツールは、より一般的であり、さまざまなフェルールに対応し、さまざまなメーカーの製品にも対応します。 ツールに見える最大の違いは、クリンプの形状です。
たとえば、MolexツールWM16545-ND(Molex # 2002180600)およびWM16544-ND(Molex # 2002180700)を見ると、両方とも8-26AWGのフェルールで動作する側面挿入ラチェットクリンプツールであることがわかります。
これら2つの違いは、2002180600(Digi-Key WM16545-ND)は4面のクリンプであり、フェルールにボックス形状を作成しますが、2002180700(Digi-Key WM16544-ND)は6面のクリンプで、フェルールの先端まで六角形を形成します。 どちらもワイヤフェルールとともに素晴らしい仕事をしますが、使用している端子ブロックがわかっている場合は、その端子ブロックで簡単に圧着できます。
ボードがPhoenix Contactのブロック1935161を使用していたとしましょう。下の写真からわかるように、ワイヤの入り口は正方形です。 撚り線を使用すると、クランプで固定する必要があり、このブロックでしっかりと保持するためにワイヤを押しつぶす必要があります。 4面圧着のワイヤフェルールを使用すると、損傷のないワイヤと、端子ブロックにワイヤを接触させて固定するための優れた平坦な表面が得られます。
On Shore Technologyの部品OSTTC022162を見ると同じことが言えます。これには、丸いワイヤーエントリがあります。 残念ながら、クランプ部分はまだ平坦であり、撚り線が変形して損傷する可能性があります。 6面圧着のフェルールを使用する場合、クランプ用の平らな表面と、ワイヤに損傷を与えたり、余分な歪みを与えたりすることなく、端子ブロックのエッジと複数の接触点があります。
どちらの場合でも、追加の良い点は、端子ブロックからワイヤを取り外して、平らなワイヤや損傷したワイヤを処理することなく、ボードまたはコントロールボックス内の別の場所に簡単に移動できることです。
注:選択するツールには、異なる圧着パターンとなる場合があります。 特定の圧着が必要な場合は、メーカーのデータシートを参照して、用途に適したツールを入手していることを確認してください。
ワイヤフェルールまたは圧着工具に関する質問がある場合は、この投稿への返信を投稿してください。当社の技能者と技術者のチームがお手伝いします。