クイックコネクト端子用圧着工具を探す

DigiKeyでよくある質問は、クイックコネクト端子(スペード端子またはスリップオン端子と呼ばれることもあります)用のシンプルで汎用的な圧着工具が欲しいというご要望です。この端子のタイプは、比較的低電力環境での電源接続に必ず使用されており、通常は「良い」圧着で十分目的は果たせます。

技術的なヒント: 接続の重要性を過小評価しないでください。適切な圧着は、機械的強度のためだけでなく、将来的な圧着の酸化を防ぐためにも必要です。品質の悪い(高接触抵抗の)圧着は、過熱、隣接配線をショートさせる可能性のある絶縁被覆の焼損、さらには火災につながる可能性さえあります。

そのため、MolexのWM9990-NDは、10AWGから22AWGまでの一般的なワイヤゲージをカバーするシンプルで実用的な圧着工具です。この工具は本来、MolexのQC端子ラインでの使用を目的としていますが、一般的に、これらの製品はすべて互いに非常によく似ており、ほぼ標準化されています。認証に合格する必要がなく、ホームセンターのプライヤに代わるQC 端子用の専用工具を探しているのであれば、この工具は予算を重視する人にとって良い選択肢です。

圧着終端、引張力テスト、および「十分良い」品質の確認方法の詳細については、こちらのMolexの記事をご覧ください。圧着ハンドブック (産業向け)
また、引張力テストに関する当社の記事もこちらでご覧ください。引張強度試験と引張強度試験機




オリジナル・ソース(English)