モバイルデバイスの充電を例にとると、逆電流保護はどのように設計すればよいのでしょうか?逆電流保護に馴染みがない場合は、「逆電流とは何ですか?」をご参照ください。
現代のモバイルデバイスには、一般的なTYPE-C 5V DC、内蔵バッテリパック電源4.2V、電源アダプタ電源など、多くの電源供給方法があります。
第2のケースとして、TYPE-C電源の場合は、MOSFETを電子スイッチとして使用し、MOSFETのON/OFF状態を制御することで逆電流を遮断します。
回路の原理
TYPE-Cの単独の5V入力は MOSFET AO3401A を介して行われます。この時点では他方の電源が接続されていないため、A点は0Vとなります。この電圧は1kΩ抵抗R2を介してQ1のゲートに接続されます。Q1のゲートが0VでQ1が安定して導通するよう、10kΩ抵抗R1を追加しGNDへプルダウンします。この状態では電流はQ1を経由して10μFのフィルタコンデンサC6へ流れ、下流の負荷に電力を供給します。他方の電源から下流の負荷に電流が流れると、Q1は遮断され、Q1には電流が流れません。
MOSFETに関して、DigiKeyはさまざまなパラメータを持つ多数のMOSFETを提供しており、お客様の回路要件に基づいて適切なMOSFETを簡単に選択できます。
このソリューションの利点は、低電圧降下、低内部抵抗、低発熱、理想に近いダイオード、および高い費用対効果ですが、ダイオード回路より多くの外部回路が必要です。
逆電流保護の方法はさまざまです。回路電流、効率、およびコストに基づき、3つの逆電流保護ソリューションを以下にご紹介します。
関連部品: