MOSFET 是一項技術奇蹟,每年都在不斷發展。它們在電源應用中尤其有用,包括充電器和電腦電源。例如這款小巧但功能強大的 Vishay SI7938DP-T1-GE3 dual MOSFET。它比您常用的 SO-8 封裝 555 定時器略大,但它的最大電流和電壓分別為 60 A 和 40 VDC。
N 通道 MOSFET 與 P 通道 MOSFET
雖然有 P 通道類型可供選擇,但市場上大多數 MOSFET 都是 N 通道的,或許 N 通道 MOSFET 比 P 通道 MOSFET 更受歡迎。然而,俗話說得好,「因地制宜!」這句話提醒我們,每一個設計電路都是獨一無二的。有時,P 通道 MOSFET 無疑是最佳選擇。
為什麼 N 通道 MOSFET 更受歡迎?
無需查看規格,我們就能知道它們通常在系統級成本和性能方面表現更佳。回想一下,MOSFET 的效能衡量標準包括:
- 導通電阻 (on resistance)
- 漏源電壓(最大值)
- 汲極電流
- 開關速度,包括導通時間和關斷時間
- 散熱能力
驅動電路的成本和複雜度等次要因素也需要考慮。有關 MOSFET 驅動器的介紹,請參閱這篇 exploring an Arduino controlled H-bridge 的文章。
結語
我們很想聽聽你的電路設計,以及你選擇 P 通道 MOSFET 的原因。歡迎隨時留言分享你最喜歡的 MOSFET。