Omron D6T温度センサ

Omron温度センサD6Tに関するよくあるご質問をご紹介します。

D6Tに省電力モードはありますか?
いいえ、D6Tの温度センサには省電力モードはありません。

視野角(FOV)を広げることはできますか?
いいえ。Omronは、シリコンレンズの厚みと屈折率による制約を考慮してFOVを設定しています。1素子あたりのFOVが大きくなると測定検出能力が低下することも単純に視野角を広げられない理由の1つです。広い範囲を測定するためにには、センサを可動させるか、複数個設置する必要があります。

赤外線リモコンによる誤動作は起きないですか?

誤動作は起きません。OmronがD6T-8L-09Hなどの部品に使用しているシリコンレンズは、波長1.2[μm]以下の可視光~近赤外線をほとんど透過しないため、リモコンの赤外線による誤動作は起きません。放射熱として発せられている遠赤外線はおよそ4~14[μm]になります。

人の存在を検出できる距離範囲はどれくらいですか?

設置状況および判定アルゴリズムの性能に大きく影響を受けます。サーモパイル1素子あたりのFOV面積と測定対象物体のサイズにもよりますが、おおまかな距離目安としては、5~6[m]程度となります。

ここでは、D6T シリーズの追加情報をご紹介します。
ユーザーマニュアルhttps://omronfs.omron.com/ja_JP/ecb/products/pdf/CDSC-019.pdf
データシートhttps://omronfs.omron.com/ja_JP/ecb/products/pdf/d6t_new.pdf
温度センサに関するOmronのFAQhttps://www.omron.co.jp/ecb/faq/sensors#temperature-sensor




オリジナル・ソース(英語)