OtiiのATコマンドによる電力プロファイル


makahdz.qoitech Verified Supplier Rep

LoRaWAN、Bluetooth、GNSSまたはLTE-M/NB-IoTを備えたIoTデバイスを開発している場合、チャンネル選択、信号強度および省電力モードなどの設定を行うためにATコマンドを使用している可能性が高いです。

IoTデバイス制御のためのOtiiのATコマンド

低消費電力設計では、コマンドの送信と消費電力への影響のモニタの両方が可能であることが、電力目標の達成に不可欠です。Otii Arc ProまたはOtii Ace Proを使えば、被試験デバイス(DUT:device under test)への電源供給、電流、電圧および消費電力の記録、さらに、UARTを介した双方向通信を、すべて同じインターフェースから行うことができます。

どのようにOtiiがATコマンドを使用して組み込み機器の電力プロファイリングをサポートしているか、最新の使用例をご覧ください。




オリジナル・ソース(English)