PanduitのMini-Com® TX6™ PLUS RJ45ジャックの終端方法
ネットワークケーブルの配線を施工するにあたり、信頼性が高く高性能なソリューションをお求めなら、Panduitの Mini-Com® TX6™ PLUSシステムが優れた選択肢です。これらのコネクタはカテゴリ6の性能を保証する設計となっており、使いやすい終端処理プロセスにより、均質な結果を確実に得られることが特長です。以下に、これらのジャックを正しく終端処理するためのプロセスを順を追って説明します。
使用した部品
- 298-12558-ND – Panduit Mini-Com® TX6™ PLUS RJ45 ジャック
使用した工具
-
298-10149-ND – ワイヤストリッパ
-
298-10150-ND – フラッシュカットサイドカッター
-
298-12634-ND – Panduitの終端ツール
手順
ケーブルの準備
- 外側の被覆を約2インチ剥がしてください。
- ナイロンコードやケーブルセパレータがあれば、それらを切り取ってください。
カラーコードの確認
- ワイヤキャップに印字されたカラーコードをご確認ください。
- ほとんどの商用設備では、T568B(「B」コード)を使用しますが、ご使用のアプリケーションで確認されることをお勧めします。
ワイヤの配置
- 印刷された図面に従い、各ツイストペアをキャップの正しいスロットに差し込んでください。
- ワイヤのねじれをほどいたり、並べ替えたりせずに、キャップのカラーコードと一致させてください。
ストレインリリーフの確実な固定
- Panduitの終端ツール( 298-12634-ND )を使用して、内蔵ストレインリリーフを圧縮してください。
- 位置を調整する必要がある場合は、リリースタブを押してストレインリリーフを再度開き、もう一度試してください。
ワイヤの終端処理
- 必要以上に、ほどかないでください。
- 印刷された図面を参照しながら、各導体をキャップの正しいスロットに挿入してください。
- ねじれは、最適な性能を得るため、できるだけ終端点に近づけてください。
- 正しく処理が完了したら、フラッシュカットサイドカッターを使用して、余分なワイヤを切り取ってください。
キャップをジャックに差し込む
- 正しい向きを確認しながら、キャップをジャック本体にスライドさせて挿入してください。
- 再び終端処理ツールを使用し、キャップをジャックに完全に押し込んでください。この操作により、内部のワイヤが完全に終端処理されます。
最良の結果を得るためのヒント
- ペア線を過度にほどくと、信号品質に影響を及ぼす可能性があるので避けてください。
- 配線ミスを防ぐため、最終的な接続前に向きを再度確認してください。
- シールド付きケーブルをご使用の場合は、ジャックのタイプとの適合性を確認してください。
分解
必要に応じて、これらも分解し再利用することが可能です。マイナスドライバーを用いて、タブを持ち上げ、その後、キャップがコネクタから外れるまで、前方にそっと回転させてください。また、キャップの背面にある2つのタブをつまむことで、ストレインリリーフを解放することもできます。
Mini-Com® TX6™ PLUSの全オプション一覧については、こちらをご確認ください。https://www.digikey.jp/short/b9p8drr1