PGS(Pyrolytic Graphite Sheets)グラファイトシート - どのようなもので、どのような用途があるのでしょうか。
- 熱分解黒鉛(Pyrolytic Graphite)は、炭化水素ガスを非常に高い温度で分解して製造される黒鉛の一種で、熱伝導に有利な異方性(分子内の異なる軸で物性が変化する物質)を持つ製品です。
-
PGSのいくつかのアプリケーションは、上図でご覧いただけます。1つの応用例として、PGSをヒートパイプとして使用できます。右上の図のピンクのブロックは熱源を表し、おそらく多くの熱を発生/放散する半導体部品であろうと思われます。この場合、ヒートシンクは熱源から少し離れた場所に設置されます。PGSは、この部品とヒートシンクの間の橋渡し役として機能し、効果的に熱を伝導します。この右の画像では、赤い熱源にPGSが単純に接続されていますが、これは熱源から平面的に熱を拡散させるためです。下側の図は、ある部品(熱源)とヒートシンクの間の標準的なインターフェース材料として、PGSを使用する方法を示しています。2つの部品に挟まれた状態で一定の圧力をかけることで、効果的な熱伝導を行うことができます。
-
Digi-Keyでは、幅広いアプリケーションに対応できるよう、様々な形状、サイズ、および厚さのPGSシートのラインナップを取り揃えています。この製品は優れた熱伝導能力と高温での性能により、熱管理のニーズに応えます。