Phoenix Contact は2018年6月4日、生産終了のお知らせ(PDN-IF-1697-2018) を発表しました。これはPR1、PR2、PR3、REL-IR、およびREL-ORシリーズのリレーと、リレーのアクセサリが対象です。以下の表で、生産終了した品番とメーカー推奨の代替品番を確認できます。Digi-Key品番をクリックすると、製品ページが表示されます。
TechForum のクロスリファレンスカテゴリは、Digi-Keyが販売していない部品または廃止された部品を対象としています。 当社のエンジニアとテクニシャンは、これらの部品の仕様を確認し、その代替品を推奨いたします。推奨された部品を調査して、お客様のアプリケーションで動作することを確認してください。