選擇 PPTC(自復式保險絲)時,需要考慮以下幾個關鍵電路參數:
1. 工作環境溫度: 確定 PPTC 的工作環境溫度,因為環境溫度會影響其效能和作用特性。
2. 正常工作電流(Ihold): 這是 PPTC 在正常運作條件下能夠承受的最大電流而不會使其電阻值突變的電流。選擇的 PPTC 應該確保其 Ihold 大於或等於電路的正常工作電流。
3. 動作電流(Itrip): 這是能夠使 PPTC 的電阻值突然增加的最小電流。通常 Itrip 是 Ihold 的兩倍。選擇時需確保故障電流(Imax)在 Itrip 和 Ihold 之間。
4. 最大電壓(Vmax): 確保 PPTC 的額定電壓大於電路的工作電壓,以避免擊穿損壞。
5. 最大電流(Imax): 這是 PPTC 在額定電壓下能夠承受的最大電流,選擇的 PPTC 應確保其 Imax 高於電路中可能出現的故障電流。
6. 動作時間(Ttrip): 確認 PPTC 的作用時間是否符合電路的保護需求,通常需要在幾毫秒到幾十毫秒之間。
7. 耗電量(Pd): 確保在作用狀態下 PPTC 的功率消耗在可接受範圍內,以防止過熱。
8. 零功率電阻(R): 確保 PPTC 在未加電的情況下的靜態電阻符合設計要求。
9. 封裝形式: 依電路設計選擇適當的封裝形式,如通孔式、表面黏著式等,以便於安裝。 這些參數的綜合考慮將有助於選擇合適的 PPTC,確保其在電路中的有效保護性能。