PTC(Positive Temperature Coefficient, 정특성 온도 계수) 리셋 가능 퓨즈는 전류가 일정 한도를 초과할 때 (과전류 보호를 위해) 전류의 흐름을 차단하도록 설계되었습니다. 이 퓨즈는 전류 증가로 인해 온도가 상승하면 자체 저항이 증가되는 방식으로 동작합니다. 트립 전류의 범위는 14mA에서 50A이며, 트립 시간은 8ms에서 90s 사이입니다. PPTC는 Polymer Positive Temperature Coefficient의 약자로, PTC 성질의 소자 중 고분자 플라스틱(Polymer)으로 만든 PTC를 나타냅니다.
PPTC(리셋 가능 퓨즈)를 선택할 때는 다음과 같은 주요 회로 파라미터들을 고려해야 합니다:
1. 주변 동작 온도: PPTC가 동작하는 주변 환경 온도는 PPTC의 성능과 동작 특성에 영향을 미치기 때문에 이를 확인해야 합니다.
2. 유지 전류 (Ihold): PPTC가 정상 동작 조건에서 급격한 저항값 변화 없이 흘릴 수 있는 최대 전류입니다. 회로의 정상 동작 전류보다 유지 전류가 더 높은 PPTC를 선택해야 합니다.
3. 트립 전류 (Itrip): PPTC의 저항값이 급격하게 증가하는 최소 전류로, 일반적으로 트립 전류는 유지 전류의 두 배입니다. PPTC 선택 시, 회로의 고장 전류가 트립 전류와 최대 전류 사이에 있는지 확인해야 합니다.
4. 최대 전압 (Vmax): PPTC의 손상을 방지하기 위해 정격 전압은 회로의 동작 전압보다 높아야 합니다.
5. 최대 전류 (Imax): PPTC가 정격 전압에서 견딜 수 있는 최대 전류입니다. 회로에서 발생 가능한 고장 전류보다 최대 전류가 더 높은 PPTC를 선택해야 합니다.
6. 트립 시간 (Ttrip): PPTC의 응답 시간이 회로의 보호 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 일반적으로 수 밀리초에서 수십 밀리초 사이여야 합니다.
7. 소비 전력 (Pd): 과열을 방지하기 위해 PPTC가 동작 중일 때 소비 전력은 허용 범위 이내여야 합니다.
8. 초기 저항 (R): 전원이 공급되지 않은 상태에서 PPTC의 정적 저항은 설계 요구사항을 충족해야 합니다.
9. 패키지/폼 팩터: 쉽게 장착할 수 있도록 회로 설계에 맞춰 스루홀형, 표면 실장형 등 적합한 패키지/폼 팩터를 선택해야 합니다.
이러한 파라미터들을 종합적으로 검토하면 효과적으로 회로를 보호할 수 있는 PPTC를 선택함에 있어 도움이 될 것입니다.
영문 원본: What circuit parameters should be considered when selecting a PTC?