Al verificar las pantallas de 7 segmentos, todo lo que necesita es una herramienta simple: su multímetro. Los siguientes pasos pueden ayudarlo a probar una pantalla de 7 segmentos.
- El primer paso es identificar el Pin 1. Esto se realiza de muchas maneras desde una muesca en la pantalla hasta un pequeño punto. Debe verificar en la hoja de datos la ubicación exacta del Pin 1 para su parte.
- Ahora tome el multímetro (suponiendo un cable rojo para positivo y un cable negro para negativo) y configúrelo en el rango de continuidad adecuado.
- Puede verificar que su medidor esté funcionando correctamente realizando una prueba de sonido. Verifique su medidor con una prueba de sonido (toque ambos cables juntos y se producirá un sonido). A veces, la batería de su multímetro puede debilitarse y no podrá mostrar los datos correctamente. Si esto sucede, cambie las baterías de su multímetro por otras nuevas. (A continuación se muestra una imagen de un medidor Fluke 117 y puede ver el símbolo de sonido junto al símbolo de Ohm. Esto se puede usar para verificar la funcionalidad. También es útil al intentar verificar la continuidad cuando se encuentra en una posición que no puede mira tu pantalla.
- Coloque el cable negro del multímetro en el pin 3 u 8. Estos pines son pines comunes conectados internamente para poder usar cualquiera de ellos.
- Ahora coloque el cable rojo del medidor en cualquier otro pin, como 1 o 5.
- El segmento asociado con ese pin ahora debería brillar. Si esto funciona, la pantalla es un cátodo común.
- Si ninguno de los segmentos se ilumina, cambie las ubicaciones de los cables rojo y negro de varios metros.
- Conecte el cable rojo al pin 3 o al pin 8.
- Conecte el cable negro a cualquiera de los pines restantes. Si el segmento correspondiente brilla más que la pantalla, es un ánodo común, como en el ánodo común, el pin positivo es común, y el resto está conectado a un suministro negativo.
- Verifique todos los segmentos del cátodo y ánodo comunes para asegurarse de que la pantalla funciona correctamente.
- Si ninguno de los segmentos se ilumina y ha verificado la funcionalidad del medidor, ahora ha verificado que esta pantalla de 7 segmentos está defectuosa.