Fuses は、安価で入手しやすく、取り付けも簡単なため、 回路保護 のために一般的に使用されていますが、一度溶断してしまえばそれで終わりです。PTCを使用できるのに、なぜ溶断したヒューズを交換するのでしょうか?
「PTC」は Positive Temperature Coefficient Thermistor(正の温度係数サーミスタ)の略で、回路内で有害なサージ電流に曝された場合など、電流が流れると発熱し抵抗が増加するデバイスです。 この抵抗の増加は非常に大きく、回路が冷えて再び抵抗が減少するまで、回路を流れる過剰な電流を効果的にブロックします。
この「リセット」機能により、PTCサーミスタは、1回限りのヒューズとは異なり、回路を複数回保護できます。 ラップトップ、ポータブルデバイス、PC周辺機器などのデバイスでは、PTCは異常なサージ電流から繰り返し保護する優れた方法です。
ただし、高価な産業用機器や、繰り返しの衝撃に耐えられない繊細な校正用機器など、障害状態の原因が完全に停止していることを確認したい場合は、通常、ヒューズを使用する必要があります。