퓨즈는 저렴하고 사용하기 쉽고 그리고 설치하기도 용이하여 회로 보호에 일반적으로 사용되지만 한번 끊어지면 끝입니다. PTC를 대신 사용할 수 있는데 왜 끊어진 퓨즈를 교체하죠?

PTC는 Positive Temperature Coefficient Thermistor(정온도계수 서미스터)의 약어로, 이 소자는 회로에 유해한 서지 전류가 흐르면 가열됨에 따라 전류에 대한 저항이 증가하게 됩니다. 이러한 저항의 증가는 매우 높아서, 다시 냉각되어 저항이 감소하기 전까지 회로를 통해 흐르는 과잉 전류를 효과적으로 차단하게 됩니다.
이 '리셋’되는 기능으로 PTC 서미스터는 1회성 퓨즈와는 달리 회로를 여러 번 보호할 수 있게 됩니다. 노트북, 휴대용 장치나 PC 주변 장치와 같은 장치에서 PTC는 비정상적인 서지 전류에 대해 반복 가능한 보호를 제공하는 훌륭한 방법입니다.
반복적인 충격이 용인되지 않는 고가의 산업용 설비나 섬세한 보정 장비처럼 고장 상태를 초래한 것이 무엇이든 그것이 완전히 멈추었음을 확실히 하는 것이 더 중시된다면 일반적으로 퓨즈를 장착해야 합니다.
영문 원본: Using a PTC as a Fuse for Circuit Protection