こんにちは!
交流太陽光発電の電源回路やマイクロインバータのモニタが設置されている電気コンバイナパネルと、出力回路がグリッドに結合された分電盤との間の電気的ノイズを除去する目的で、最適なフェライトコアの適用性を判断したいと考えています。
Enphase 社(マイクロインバータ) の技術担当者は、以下の製品を提案しました:
https://www.digikey.jp/products/ja?keywords=B64290L0082X087
特に、以下の点を考慮した上での類似製品の適用性に興味があります:
- 出力回路と電圧または出力電流特性が異なる場合
- 適用可能なフェライトコアの物理的な寸法が異なる場合; 私はこれをNEC の観点から見ていますが、コンジットの充填率が40%を超えてはいけません(これは、以前に参照した、より大きなシステムサイズの製品の場合です)。
ご提案やサポートをいただけると助かります。ありがとうございます!
rick_1976 Applications Engineer
@SunSense さん、 問題となっている部品の意図した用法が完全には明らかになっていません; 全体的には、太陽光発電設備とグリッド接続ポイント間の伝導電気ノイズを抑制することに興味があると理解しています。しかし、それらをどのように使用するかの正確な状況や、解決しようとしている特定の問題についての詳細が不足しています。
Enphase 社 の担当者との対話や、これらの製品を検討するきっかけとなった参照した関連サポート資料を共有していただけますか?そうすることで、お客様の問題とその背景を最も容易に理解することができると思います。
SunSense
こんにちは、Rick さん
ご回答ありがとうございます。Enphase 社の技術概要 (https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/PLC-Troubleshooting-EN-UK_0.pdf) をさらに検討し、同僚や別の Enphase 社の担当者との対話を重ねた結果、先に参照したフェライトコアは、当社が考えている大半のアプリケーションに適用できるように思えました。2 ページと 5 ページには、当社のアプリケーションに適した回路図が示されています。導体が太くて、コアに巻き付けることが物理的に不可能な場合は、インライン・フィルタの使用を推奨しています。
さらなるご意見をお聞かせいただければ幸いです!
rick_1976 Applications Engineer
リンク先の文書で示唆されているように、個々のラインに推奨されているコアを追加することは、ラインにインダクタンスを追加する効果があり、これは、2つのドメイン間の高周波ノイズの伝導結合を低減するのに役立つはずです。
このことから、提案されたコアを使用する場合は、シングルパススルーのみを使用することをお勧めします。これらの導体を通過する60Hzの電流の量を考えると、コアは飽和状態になり、より多くのターン数にした場合、フィルタリングの効果を失う可能性があります。さらに、推奨されているコアの材料は、ご使用になる100kHzの周波数帯域で低損失になるように設計されたタイプのものです; ノイズを抑制することを目的とするならば、高損失の材料が好ましいように思われます。私が何かを誤解している可能性は十分にありますが、直感的には、指示された方法で使用するために当社の品番 240-2281-ND のような製品をご検討いただきたいと思っています。
また、ここには高電流ラインフィルタを多数リストしていますが、これもご興味をお持ちの方はご参照ください。