Buonasera,
premetto che sono un principiante ma se fosse possibile avrei la necessità di utilizzare due sensori imd 1100 per monitorare un’area di circa 140° (quindi devono lavorare insieme), devo alimentarli con una batteria ricaricabile tramite fotovoltaico, ed entrambi devono uscire con un segnale che accenda un cartello luminoso.
Problemi:
Come fare i collegamenti
Quanto dimensionare la batteria (deve lavorare h24)
Per il pannello luminoso non ci sono problemi perché alimentato separatamente.
Grazie per la collaborazione
Saluti
Marco Lodi
Hello @marcolodi71
Welcome to the TechForum
To connect the IMD 1100 you will use pin 2 for your supply voltage, pin 3 for your ground connection, pins 4 and 5 are for your signal and you do not connect anything to pins 1 and 6
For the battery you will want to use a Battery Capacity Calculator which the one that I used said you would need about a 3292 mAH battery to run 2 IMD 1100 for 24 hours.
Datasheet IMD-1100
Hello Anthony,
thank you very much.
I need to ask you two more questions:
- Is IMD 1100 ready to use? Or I need other components like for example a mother board?
- Does IMD 1100 work hide in a small plastic box?
Regards
Marco