こんにちは、
2つのA3144センサを直列に接続できるか知りたいと思います。1つのセンサが磁石を感知してオンになると、2番目のセンサが磁石を検出して回路を閉じて電球を点灯できるようにしたいと思います。 #1センサのレッグ3を#2センサのレッグ1に接続しようとしましたが、そうすると回路が常にオンになってしまいます。どうすれば#1から始めて、#2に流れ、回路が完成して電球を点灯し、#2が磁場を失うと、回路が遮断され、回路がホイール上の次の磁石を見る準備ができるようになりますか? 2つのセンサは互いに数度離れて配置されています。
ありがとう、
Ron
rick_1976 Applications Engineer
こんにちは、
いくつかのポイントです:
- A3144は廃止されており、A1104に交換することをお勧めします。
- これらのセンサの出力はオープンコレクタ形式であるため、接続された負荷のロー側または「グランド」側を切り替えることを検討する必要があります。
- センサの最大出力電流は 25mA、供給電流は4~9mAの範囲ですが、電源を切り替えて別のセンサを制御する場合は、最大で 21mA となり、一般的に「電球」と呼ばれるほとんどのものを動作させるのに必要な電流よりも少ない値となります。
- より「適切」なアプローチは、NORゲートを使用して、これらのセンサが提示する反転出力ロジックの状況で論理AND機能を実行することです。結果として得られた正論理出力を直接使用したり、ロー側スイッチとして機能するNチャンネルFETの駆動に使用したりすることができます。
rokan
ご意見ありがとうございます!
負荷を供給するために2つのFETを使用していると言っておくべきでした。
これらをAND関数として一緒に動作させてFETに供給する方法があるのではないかと思いました。
PaulHutch
これなら純粋なAND機能を提供できるのではないでしょうか。

あなたの説明を読むと、負荷をオフにするための#1オフのトランジションはいらないように思えます(それは純粋なANDではありません)。