アプリケーションには、ホール効果センサまたはリードセンサのどちらが適しているかを判断するにはどうすればよいですか?
どちらも磁気近接センサですが、ホール効果センサは、機能の仕方が大きく異なります。ホール効果センサは、磁場にさらされると出力が変化する3線式の半導体デバイスです。一方、リードセンサは、電気的には、磁場の存在有無で開閉する小さな接点を持つスイッチです。多くのアプリケーションでどちらのデバイスも使用できますが、場合によっては、一方のテクノロジーがもう一方のテクノロジーよりも有利になることもあります。
ホール効果センサは、長い(理論的には無限の)耐用年数を期待する場合、リードセンサよりも優れている場合があります。たとえば、何十億回も回転する磁石の検知にセンサを使用する場合は、ホール効果センサを検討するべきです。リードセンサは通常、他の電気機械デバイスと比較して非常に長い寿命を持っていますが、ホール効果センサのほぼ無限の寿命には対抗できません。