Raspberry Pi 3ボードで重いプログラムを実行しているときに、オーバーヒーティングの問題が発生する場合があります。 高温になる主な理由の1つは、多くのPi愛好家がボードのパフォーマンスを向上させるために行うボードのオーバークロックです。

Piの過度の温度とオーバーヒティングの問題を回避するには、最初にRaspberry Pi 3のオーバークロックを避けるようにしてみましょう。ボードのCPUやGPUに負荷をかけすぎないようにすれば、問題の解消に成功するかもしれません。
Piのオーバークロックを避けられない場合は、ボードの実行時にこの過熱の問題を解決できる可能性のあるいくつかの提案を次に示します。
オプション1:冷却ファンを取り付ける
オーバーヒーティングを回避するための最も安全な解決策は、GPIOを介してRaspberry Pi 3ボードに冷却ファンを取り付けることです。 ファンはオンラインまたはオフラインで購入でき、Pi 3ボードに簡単にセットアップできます。
オプション2:ヒートシンクを使用する
互換性のあるRaspberry Piヒートシンクは、多くの場合、Pi 3デバイスの過熱の問題を防ぐための最良のソリューションです。 プロセッサを冷却するのに役立ち、システムのセットアップにノイズの多い冷却ファンを使用しないようにすることもできます。
Raspberry Piヒートシンクの取り付けは簡単なプロセスであり、いくつかの簡単な手順で完了できます。 ヒートシンクはアクティブな冷却ファンほど効果的にPiボードを冷却することはできませんが、過熱状態のリスクを減らすために保護手段を追加することはできます。 ヒートシンクとファンを組み合わせるとさらに効果的です。
オプション-3:外付けUSB電源ファンの助けを借りる
追加のUSB電源ファンも、Raspberry Pi 3の冷却に大いに役立ちます。 Pi 3にCPUファンやヒートシンクを取り付けたくない場合は、外付けUSBファン(Klein ToolsのPJSFM1など)を購入できます。
PiボードのUSBポートに取り付けるだけです。ファンをデバイスのプロセッサエリアに向けることを忘れないでください。
PaulHutch
参考までに - Raspberry Pi 3Bは自己シャットダウンしません。Raspberry Piのエンジニアはこのことを彼らのフォーラムで非常に明確にしており、私はそれを実験で検証しました。
CPU温度が上昇すると、Raspberry Piのクロック速度が自動的に低下するため、周囲温度が50°C~60°C未満である限り、損傷することはありません。
ただし、周囲温度がその範囲を超えている場合、エンドユーザーは独自の監視ソフトウェアを追加してCPU負荷を軽減したり、システムをシャットダウンしたりする必要があります。