樹莓派 (Raspberry Pi) 是一款僅信用卡大小的單板電腦 (SBC),完整集成了一部微型電腦所需的器件和接口,專為電腦編程教育而設計的。
快速入門教學
1. 適用於 Raspberry Pi 的 SD 卡
Raspberry Pi 不包含內部儲存。用戶必須利用一張 micro SD 卡——來充當電腦的硬碟 (早期的 Raspberry Pi 型號是使用全尺寸 SD 卡) 。操作系統和應用程式都是安裝在此 micro SD 卡上, Raspberry Pi 開發板也從 SD 卡啟動。
注意事項:對 SD 卡的要求
由於 Raspberry Pi 0、1 和 2 中的硬體限制,SD 卡上的啟動分區必須為 256GB 或更少,否則裝置將無法啟動。
Raspberry Pi 2 的後續型號(配備 BCM2837 SoC)如 Raspberry Pi 3、4、Zero 2 W 和 Raspberry Pi 400 並沒有此限制。 它們使用較小的啟動分割區,不會影響 Raspberry Pi 操作系統。
建議 SD 卡的容量
一般情況,建議在 Raspberry Pi 的操作系統中使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。如果您使用的是 LiteOS 系統,則可以使用 4GB 卡。 而其他操作系統也有不同的要求:例如,LibreELEC 可以在較小的卡片上運作。 請諮詢操作系統供應商,以了解他們建議的 SD 卡容量。
2. 安裝操作系統
Raspberry Pi 建議使用 Raspberry Pi Imager 工具將操作系統直接安裝到 SD 卡上。 您將需要另一台具有 SD 卡讀卡機的電腦來安裝此工具。開始安裝之前,不要忘記檢查 SD 卡要求。更多資料請參考: Raspberry Pi 操作系統。
注意:
你可能有聽過 NOOBS 的安裝系統,NOOB 全名為 New Out Of the Box Software,讓使用者更輕鬆的在 Raspberry Pi 開發板上使用。但是,Raspberry Pi 已經不再推薦或支援使用 NOOBS。所以今後,請使用 Raspberry Pi Imager。
3. Raspberry Pi Imager 工具
它是一款圖形化 SD 卡寫入工具,可在 Mac OS、Ubuntu 和 Windows 上運行,稱為 Raspberry Pi Imager; 對於大多數用戶來說,這是最簡單的選擇,因為它會自動下載鏡像並將其安裝到 SD 卡上。
圖 2 - Raspberry Pi Imager 工具
Raspberry Pi Imager 支援 Windows、Mac 和 Linux ( 適用於 x86 的 Ubuntu ) 。最簡易方法是,可以直接從官網下載,並儲存到電腦上。然後:
- 先準備好一張 SD 卡,並透過 SD 卡讀卡機連接到電腦 (當然電腦能辨識這張 SD 卡!)
- 開啟 Raspberry Pi Imager 並從顯示的選單中選擇所需的操作系統 (CHOOSE OS) (圖 3)
圖 3 - Raspberry Pi 操作系統的選單
- 選擇您想要寫入影像的地方 ( CHOOSE STORAGE) (圖 2)
- 檢查您的選擇並按一下寫入按鈕 (WRITE),將軟體寫入 SD 卡。
注意:
如果在 Windows 10 上使用 Raspberry Pi Imager 並啟用受控資料夾訪問,則需要明確允許 Raspberry Pi Imager 寫入 SD 卡的權限。 如果不這樣做,成像過程將失敗並出現「寫入失敗」錯誤。
更多安裝操作系統資料,請參考官網內容。